技术概述

Semi-trunk routing

预估观看时长:2 分钟

This capability allows the user to create a Sketch plan that will only be routed on one end of the plan. By choosing the new command, Route Semi-Trunk, the Sketch plan will be optimized for the end opposite the Route to Dot, and then routed.

This can help the user to pre-route interfaces that may still require placement or pin and gate swapping optimization. To complete optimization of an FPGA or ASIC, and insure the placement of the interface is complete, the user can easily Reverse the Sketch plan to optimize the other end.

Learn more on Design Automation.

分享

相关资源

如何通过仿真工具推动船舶设计流程
White Paper

如何通过仿真工具推动船舶设计流程

摆脱低效的船舶设计螺旋循环。本白皮书将阐述使用西门子解决方案的仿真驱动型船舶设计流程。阅读如何充分利用当今可用的数字化技术。

2030 年的船舶行业:打造智能船舶
Analyst Report

2030 年的船舶行业:打造智能船舶

船舶分析和船舶 IoT 正在为船舶制造商创造无限的可能性。了解智能船舶如何帮助如今充满不确定性的航运经济引航指路。

2030 年的船舶行业:应对现今的挑战
Analyst Report

2030 年的船舶行业:应对现今的挑战

航运可持续发展将是 2030 年船舶行业的核心所在。阅读我们免费提供的分析师报告,了解如何利用数字化来优化船舶性能。