Technologieübersicht

Semi-trunk routing

Geschätzte Wiedergabezeit: 2 Minuten

This capability allows the user to create a Sketch plan that will only be routed on one end of the plan. By choosing the new command, Route Semi-Trunk, the Sketch plan will be optimized for the end opposite the Route to Dot, and then routed.

This can help the user to pre-route interfaces that may still require placement or pin and gate swapping optimization. To complete optimization of an FPGA or ASIC, and insure the placement of the interface is complete, the user can easily Reverse the Sketch plan to optimize the other end.

Learn more on Design Automation.

Teilen

Verwandte Ressourcen

Die Vorteile eines kleinen Unternehmens bei Accelerated Engineering
Video

Die Vorteile eines kleinen Unternehmens bei Accelerated Engineering

Die Vorteile eines kleinen Unternehmens bei Accelerated Engineering

Beschleunigtes Engineering für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
E-book

Beschleunigtes Engineering für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

Accelerated Engineering (AE) von Siemens ermöglicht es kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Produkte noch schneller auf den Markt zu bringen und die Qualität zu verbessern. Erfahren Sie mehr darüber in diesem E-Book.

Der Weg des Konstrukteurs von der Konzeptentwicklung bis hin zur Fertigung
Infographic

Der Weg des Konstrukteurs von der Konzeptentwicklung bis hin zur Fertigung

Erfahren Sie mehr über die vier Schritte des Konstrukteurs auf seinem Weg von der Konzeptentwicklung bis zur Fertigung mit Siemens Digital Industries Software.