技術概要

Semi-trunk routing

視聴時間の目安2 分

This capability allows the user to create a Sketch plan that will only be routed on one end of the plan. By choosing the new command, Route Semi-Trunk, the Sketch plan will be optimized for the end opposite the Route to Dot, and then routed.

This can help the user to pre-route interfaces that may still require placement or pin and gate swapping optimization. To complete optimization of an FPGA or ASIC, and insure the placement of the interface is complete, the user can easily Reverse the Sketch plan to optimize the other end.

Learn more on Design Automation.

共有

関連情報

航空機構造の設計と解析
Webinar

航空機構造の設計と解析

航空機の構造設計と解析を統合したプロセスによっていかに認証および開発時間を短縮して予算超過を削減できるかを紹介します。

エンド・ツー・エンドの構造開発プロセスを統合し、耐空証明の取得を加速させる
Webinar

エンド・ツー・エンドの構造開発プロセスを統合し、耐空証明の取得を加速させる

エンド・ツー・エンドの構造開発プロセスによって、機体構造プロセス全体が合理化されるため、航空機メーカーは耐空証明をより効率よく、より迅速に取得でき、費用超過を予防できます。

Digital image correlation for aircraft materials and structural testing
Webinar

Digital image correlation for aircraft materials and structural testing

Watch this webinar on aircraft materials and structural testing to learn how digital image correlation alleviates limitations and offers new insights.