기술 개요

Semi-trunk routing

예상 소요 시간: 2분

This capability allows the user to create a Sketch plan that will only be routed on one end of the plan. By choosing the new command, Route Semi-Trunk, the Sketch plan will be optimized for the end opposite the Route to Dot, and then routed.

This can help the user to pre-route interfaces that may still require placement or pin and gate swapping optimization. To complete optimization of an FPGA or ASIC, and insure the placement of the interface is complete, the user can easily Reverse the Sketch plan to optimize the other end.

Learn more on Design Automation.

공유

관련 자료

요구 사항을 충족하고 납품 일정을 준수하기 위한 최상의 PLM 전략
E-book

요구 사항을 충족하고 납품 일정을 준수하기 위한 최상의 PLM 전략

본 eBook에서 제시하는 다섯 가지 전략으로, 제품 요구 사항 충족(53%), 납품 기한 준수(45%) 등 엔지니어링 분야 임원들이 답한 주요 과제를 해결할 수 있습니다.

엔지니어링 변경 프로세스 가이드
E-book

엔지니어링 변경 프로세스 가이드

PLM(제품 라이프사이클 관리) 소프트웨어 솔루션을 통해 엔지니어링 변경 프로세스의 속도를 높일 수 있습니다. 엔지니어링 변경 관리 소프트웨어로 제품 설계 속도 향상