白皮书

用于 NVH 性能预测的基于部件的传递路径分析 (TPA)

爆炸图显示车辆部件。凭借虚拟原型制作,利用基于部件的 TBA 预测系统 NVH 性能。

内燃机车辆、电动车辆和混合动力车辆的 NVH 挑战各不相同。电动传动系统的噪声不那么突出,但声调很重要。对于混合动力汽车,必须确保突然启动的排气电机不超过背景噪声。对于汽车原始设备制造商来说,在设计初期就找到技术来验证所有车型的车辆 NVH 性能是一项挑战。因此,需要能够从单个部件模型预测虚拟装配噪声的解决方案。这些部件应来自测试或仿真,以减少昂贵且耗时的设计迭代和物理原型制作。基于部件的 TPA (C-TPA) 是一种相对较新的解决方案,能够快速评估许多设计变体,并对噪声、振动和声振粗糙度 (NVH) 性能进行永久主动控制。C-TPA 允许尽早发现潜在的 NVH 问题,并在开发过程中进行系统优化。

下载白皮书,继续阅读有关在构建第一个车辆原型之前预测部件 NVH 性能的指南。

分享

相关资源

通过集成式制造运营应对定制零件生产的复杂性
E-book

通过集成式制造运营应对定制零件生产的复杂性

机械车间和零件制造商可以通过集成式制造运营解决方案实现高效的端到端制造。获取此电子书,探索完全融合数字和物理流程的新方法。

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间
Case Study

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间

NX、Fibersim 和 Simcenter 提升 Bye Aerospace 的生产力并减少 66% 的工程人员