视频

产品生命周期管理 (PLM) 系统的优势

预估观看时长:2 分钟

产品生命周期管理 (PLM) 可以改善企业管理工程数据、工艺和产品的方式,进而带来可以量化的投资回报 (ROI)。绩优企业采用PLM系统来支持产品创新、开发和设计的可能性比其他企业要高47%。

观看此视频,详细了解 PLM 的投资回报 (ROI) 以及如何让其物有所值。工程师们将多达三分之一的时间花在无附加值的任务和较小的工作上,而这些工作可以通过PLM系统轻松实现自动化。

通过此视频了解这些节省的时间和其他优势如何能够带来更高的利润率。

PLM 的主要商业利益是什么?

工程师们可能是最先体会到 PLM 优势的人群,但整个企业很快都会感觉到这种连锁反应。更高的工程效率意味着更快的上市时间和更好的客户满意度。而更好的可视性的设计以及一次即可获得正确产品,可以减少召回数量和保修工作。此外,制造和采购可以更早开始,因此能够迅速量产以满足客户需求。所有这一切都会带来更高的客户忠诚度和更大的市场份额。观看此视频,详细了解 PLM 的优势并实现更高的 PLM 投资回报率。

PLM:投资回报率 (ROI) 从何而来?

此视频“PLM 的回报”是有关产品生命周期管理解决方案、迈向更加高效创新之旅系列三部视频中的第三部。掌握其他视频内容:

选择 PLM 之路:手动管理数据是否更好?PDM 或 PLM 解决方案是否合适?

PLM 入门轻松访问预配置、易于上手的 PLM 交付选项。

PLM 的回报:PLM 是否物有所值?简短回答是肯定的,此视频会给出具体原因。

这三个短视频旨在引导观看者选择合适的 PLM 解决方案并探索投资回报。

云端 PLM 如何节省时间和资金

基于云的软件即服务 (SaaS) PLM 解决方案可为大型企业及中小型企业提供定制化解决方案,其中具有众多优势:

  • 效率:专为满足特定需求而量身定制解决方案
  • 生产率:深入了解企业工作流程
  • 快速实施:通过浏览器实现即时访问
  • 分摊总体拥有成本:订阅无需大量的前期技术投资
  • 扩展协同:内部和外部相关人员均可提供输入
  • 安全性:知识产权安全始终得到保障

部署SaaS PLM 解决方案之后,产品开发中涉及的每个人都能迅速而轻松地访问所需数据,而只需很少或者根本不需要 IT 支持。

不妨了解 Teamcenter X,注册免费试用版,探索如何快速而经济高效地入门,提升跨领域工程生产率并更好地进行产品创新。

分享

相关资源

快速采用 Teamcenter X SaaS PLM
Video

快速采用 Teamcenter X SaaS PLM

了解易于使用、易于访问的 Teamcenter X 软件即服务产品生命周期管理 (SaaS PLM)。