电子书

选择云端 SAAS PLM 软件的业务案例

采用云端 SaaS PLM 解决方案

为了支持数字化转型举措,制造商需要拥抱产品生命周期管理 (PLM) 解决方案。PLM 工具可以将数据和工艺整合在一起。

云端软件即服务 (SaaS) 平台允许远程访问应用程序。由于可用性得以提高,制造商已经将 PLM 解决方案升级为 SaaS。但是,起初,完全理解云端 SaaS PLM 的优势可能并不容易。

下载此电子书,了解如何根据可访问性、成本、灵活性、用法和安全要求确定适合自身工厂的理想 PLM 解决方案。

如何构建 SaaS PLM 解决方案

对于云端 SaaS PLM 解决方案,解决方案提供商可在云数据中心上安装、维护和更新 PLM 软件。制造商不负责安装、管理或更新。

凭借 SaaS PLM,各个团队便能在短期临时添加附加功能,并且仅需在使用这些附加功能时付费。这就意味着制造商可以从小处着手,仅获取和购买自己真正需要的功能。这就可以避免制造商将大量前期成本投入自己可能永远用不到的功能上。

了解本地部署 PLM 软件解决方案与云端服务的区别

PLM 软件解决方案根据其可访问性分为三类:本地部署、云端部署和 SaaS。可访问性决定其适用性。

对于客户端云运营模式,数据中心由云端提供商运维。对于 SaaS PLM 解决方案,解决方案提供商可在云数据中心上安装、维护和更新 PLM 解决方案,因此,制造商不负责安装、管理或更新。

如需详细了解如今市面上可用的 PLM 解决方案分类和功能,不妨下载此电子书。

转移 IT 负担

除了初始投资以外,制造商还需要考虑 IT 成本。这些成本可能需要大量资金才能确保本地部署或客户端云运营 PLM 解决方案正常工作,尤其是在缺乏专业 IT 人员的情况下。提供商需要让软件时刻保持更新并为任何潜在问题提供解决方案。在采购解决方案之后,制造商必须考虑实施解决方案所需的时间。IT 人员必须独立管理重要的 PLM 运维任务,这些任务很快就会让团队超负荷工作。初始部署时间往往长达几天乃至数周,具体取决于 IT 资源情况。

SaaS PLM 解决方案提供商可帮助管理硬件、解决方案调整和网络基础设施。这样可以尽可能减少管理这些功能所需的宝贵资源。

SaaS PLM 提供的解决方案能够更好地实现数字化转型目标

制造商应该拥抱 SaaS PLM 解决方案,以此更好地实现他们的数字化转型目标。采用这些解决方案的原因很多,包括:

  • SaaS PLM 模式的前期成本比本地部署和客户端云运营 PLM 模式都低
  • SaaS PLM 可为远程利益相关者提供迅速、灵活、轻松的访问方式,尽量缩短量产时间
  • 相较于本地部署 PLM,出现数据窃取和感染严重影响产品开发的恶意软件的几率也会变小
  • SaaS PLM 解决方案每两周就更新一次,并且所有更新均由解决方案提供商自动执行
  • 企业可以为合约商、顾问或供应商提供临时访问方式而无需购买永久许可
  • SaaS PLM 解决方案提供商可帮助管理硬件、解决方案调整和网络基础设施

分享