영상

PLM(제품 라이프사이클 관리) 소프트웨어의 이점

예상 소요 시간: 2분

PLM(제품 라이프사이클 관리)을 사용하면 조직이 엔지니어링 데이터, 프로세스 및 제품을 관리하는 방식을 개선하여 정량화 가능한 ROI(투자 수익)를 제공할 수 있습니다. 최고의 성과를 내는 기업은 PLM을 사용할 가능성이 47% 더 높으며, 이로 인해 혁신적인 제품을 더 빨리 개발하고 설계할 가능성이 더 높습니다.

본 영상에서 PLM ROI(투자 수익)와 그 비용의 타당성을 입증하는 방법을 자세히 알아보십시오. 엔지니어는 PLM 시스템이 있다면 쉽게 자동화할 수 있는 비부가가치 작업과 소규모 작업에 최대 3/1의 시간을 소모합니다.

본 영상에서 이러한 시간을 절약하고 기타 이점을 활용하여 수익률을 높이는 방법을 알아보십시오.

PLM의 주요 비즈니스 이점은 무엇일까요?

엔지니어가 PLM의 이점을 가장 먼저 경험할 수 있으며, 곧 조직 전체에 파급 효과가 나타납니다.
엔지니어링 효율이 높아지면 출시 시간이 단축되고 고객 만족도가 높아집니다.
설계에 대한 가시성이 향상되고 처음부터 제품을 올바르게 파악할 수 있어 리콜 및 보증 작업 횟수가 줄어듭니다.
아울러 제조 및 소싱을 더 빨리 시작할 수 있으므로 생산을 빠르게 늘려 고객 수요를 충족할 수 있습니다.
이 모든 이점이 고객 충성도 향상과 시장 점유율 확대로 이어집니다.
본 영상에서 PLM의 이점과 PLM ROI를 높이는 방법을 알아보십시오.

PLM: ROI(투자 수익)를 높이는 방법

PLM의 투자 회수 영상은 제품 라이프사이클 관리 솔루션과 보다 생산적인 혁신을 향한 여정을 다루는 3부작 시리즈 중 세 번째 편입니다.

다른 영상도 시청해 보십시오.

PLM 솔루션 선택: 데이터를 수동으로 관리하는 것이 더 나은가요? 아니면 PDM 또는 PLM 솔루션이 적합한가요?

PLM 시작하기: PLM의 사전 구성된 빠른 시작 제공 옵션에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

PLM의 투자 회수: PLM이 가격만큼의 가치가 있을까요? 간단히 답하자면 그렇습니다. 이 영상에서 자세히 알아보십시오.

이 3편의 짧은 영상에서는 올바른 PLM 솔루션을 선택할 수 있도록 안내하며 투자 수익에 대해 알아볼 수 있습니다.

클라우드 PLM으로 시간과 비용을 절약하는 방법

클라우드 기반 SaaS(Software-as-a-Service) PLM이 제공하는 맞춤형 솔루션을 통해 모든 규모의 기업에서 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

  • 효율성: 특정 요구를 충족하기 위한 맞춤형 솔루션
  • 생산성: 회사 워크플로에 대한 심층적 이해
  • 신속한 구현: 브라우저를 통한 즉각적인 액세스
  • 총 소유권 분배: 구독에 대규모 선행 기술 투자가 필요하지 않음
  • 협업 확장: 내, 외부 이해관계자 추가 가능
  • 보안: 지식재산권의 보안 유지

SaaS PLM 솔루션을 사용하면 IT 지원이 부족하거나 없는 경우에도 제품 개발에 관련된 모든 사람이 필요한 데이터에 빠르고 쉽게 액세스할 수 있습니다.

Teamcenter X를 살펴보고 무료 평가판에 등록하여 비용 효율적으로 빠르게 시작하고 영역 간 엔지니어링 생산성을 높여 제품 혁신을 촉진하는 방법을 알아보십시오.

공유

관련 자료

디지털 트윈으로 선박 설계 개선
Solution Brief

디지털 트윈으로 선박 설계 개선

선박 설계 및 엔지니어링에 대한 디지털 스레드 접근 방식으로 설계 나선형 제어 유지

Propelling change in ship design
Video

Propelling change in ship design

Watch our video to find out the benefits of adopting an integrated approach to ship design and engineering.

The marine industry in 2030: Meet today’s challenges
Analyst Report

The marine industry in 2030: Meet today’s challenges

Sustainable shipping will be at the core of the marine industry in 2030. Learn how digitalization can be used to optimize vessel performance in our free analyst report.