vídeo

Las ventajas de los sistemas de gestión del ciclo de vida del producto (PLM)

Tiempo estimado de visualización: 2 minutos

La gestión del ciclo de vida del producto (PLM) mejora la forma en que las organizaciones gestionan los datos de ingeniería, los procesos y los productos, lo cual aporta un retorno de la inversión cuantificable (ROI). Las empresas con mejores resultados tienen un 47 % más de probabilidades de utilizar el PLM y, por consiguiente, es más probable que desarrollen y diseñen productos innovadores con mayor rapidez.

Mira el vídeo para conocer mejor todo lo relativo al retorno de la inversión (ROI) del PLM y cómo justificar su coste. Los ingenieros dedican hasta una tercera parte de su tiempo a tareas que no aportan ningún valor añadido y a trabajos menores que se pueden automatizar con facilidad cuando se tiene implantado un sistema de PLM.

Descubre en el vídeo cómo puedes aumentar tus márgenes de beneficios gracias a este ahorro de tiempo, entre otras ventajas.

¿Cuáles son las principales ventajas del PLM para la empresa?

Los ingenieros tal vez sean los primeros en disfrutar de las ventajas del PLM, pero este genera un efecto dominó que se nota en toda la organización.
Una mayor eficacia de la ingeniería se traduce en una agilización de los plazos de comercialización y en una mayor satisfacción por parte del cliente.
Además, se mejora la visibilidad de los diseños y los productos salen bien a la primera, lo cual reduce el número de retiradas y el trabajo en garantía.
Asimismo, la fabricación y el aprovisionamiento pueden empezar antes, por lo que la producción puede aumentar con rapidez para satisfacer la demanda de los clientes.
Todo lo anterior se traduce en un incremento de la fidelidad de los clientes y de la cuota de mercado.
Mira el video para conocer mejor las ventajas del PLM y cómo lograr un mayor ROI del PLM.

PLM: ¿dónde está el retorno de la inversión (ROI)?

Este vídeo, «La recuperación de la inversión en el PLM», es el tercero de una serie de tres que aborda las soluciones de gestión del ciclo de vida del producto y el recorrido hacia una forma más productiva de innovación.

Ponte al día con el resto de los vídeos:

El camino hacia el PLM: ¿es mejor gestionar las datos de forma manual? ¿O lo adecuado es usar una solución de PDM o de PLM?

Cómo empezar a utilizar un PLM: accede cómodamente a opciones de PLM preconfiguradas y listas para ponerse manos a la obra.

La recuperación de la inversión en el PLM: ¿Vale la pena el PLM? La respuesta corta es sí y en este vídeo se explica el porqué.

Estos tres vídeos son una guía para elegir las soluciones de PLM adecuadas y descubrir el retorno de la inversión.

Cómo ahorrar tiempo y dinero con un PLM en la nube

SaaS PLM en la nube ofrece una solución personalizable para las grandes organizaciones y las pymes, con muchas ventajas:

  • Eficiencia: Soluciones personalizadas para satisfacer necesidades concretas
  • Productividad: Conocimiento profundo del flujo de trabajo de la empresa
  • Implementación rápida: Acceso inmediato mediante un navegador
  • Propiedad total distribuida: Las suscripciones no requieren una gran inversión inicial en tecnología
  • Colaboración ampliada: Posibilita la aportación de colaboradores internos y externos
  • Seguridad: Se protege la propiedad intelectual

Gracias a una solución SaaS PLM, todos los que participan en el desarrollo de productos pueden obtener acceso a los datos que necesitan sin apenas soporte de IT.

Echa un vistazo a Teamcenter X y regístrate para acceder a una prueba gratuita. Descubre cómo puedes empezar aumentar la productividad en los distintos dominios de ingeniería para incrementar la innovación en los productos, y cómo lograr todo esto de una forma rápida y rentable.

Compartir