ビデオ

スタートアップ企業向け製品開発: さらに優れたソフトウェアでイノベーションを加速

設計プロセスをPLMソフトウェアで始めると、スタートアップの製品開発はより高速で進む

新製品ライフサイクル管理(PLM)ソフトウェアの配布方式が新たになり、大小を問わずあらゆる企業が、イノベーションを実現する新ツールを簡単に導入できるようになりました。クラウド型のPLMで、初期費用の低いパッケージ済みソリューションを提供します。これによりエンジニアリング企業は、何よりも重要な「製品開発」に注力できます。適切なツールをすべてそろえる資金がないスタートアップ企業も、PLM SaaS(サービスとしてのソフトウェア)を導入すれば、手頃な価格で競合他社よりも優位に立つことができます。

スタートアップ企業の複雑な製品開発をナビゲート

製品の複雑化が進むにつれて、プロジェクトをスケジュールどおりに、決められた予算内で完了させることが難しくなっています。TeamcenterやTeamcenter XのようなPLMソフトウェアを導入すると、「信頼できる唯一の情報源」を使うため、製品ライフサイクル全体がシンプルになります。

このビデオシリーズでは、次の作業を刷新する方法を紹介しています。

  • ライフサイクル管理
  • スタートアップ企業の製品開発

このビデオは、Engineering.comのウェビナー「On time, on budget: Coping with engineering project complexity」(時間どおり、予算どおりに: エンジニアリング・プロジェクトの複雑さに対処)をもとに作成しています。

このビデオを見れば、PLMソフトウェアが組織にもたらす利点がわかります。

スタートアップ企業向け製品開発の詳細をご覧ください。

コネクテッド・デバイスは普及していますが、その設計は一段と複雑になっています。PLMソフトウェアは、製品の開発から製造、流通、サポート終了にいたるライフサイクル全体を通して、仮想世界と現実世界を融合します。

このビデオ・シリーズでは、PLMソフトウェアの機能や利点に焦点を当てながら、次の内容について議論します。

このビデオは、Engineering.comのウェビナー「Smart Products: Making the transition to intelligent, connected devices」(スマート製品: インテリジェントなコネクテッド・デバイスへの移行)をもとに作成しています。

このビデオを見れば、PLMソフトウェアとは何か、何ができるのか、どのように企業のイノベーションを支えるのかが分かります。

スタートアップ企業向けの製品開発で市場投入期間を短縮

製品開発はこれまで以上に高速で進んでいます。エンジニアは、複雑な製品の開発プロセスをシームレスに進めてそのペースを維持できる、新しいソフトウェア・ツールと手法を必要としています。

Lifecycle Insightsがお届けするこちらの電子ブックを読むと、今日の製品開発のジレンマを解消する戦略のヒントが得られます。要件と納期を遵守する最適なPLM戦略

Teamcenter X製品ライフサイクル管理ソフトウェアを使い始めるのはとても簡単です。

適切な製品ライフサイクル管理ソフトウェアを使えば、製品のライフサイクル全体を通して、すべての関係者とプロセスを接続できます。Teamcenter Xは、柔軟性に優れた最先端SaaSのPLMソフトウェア・スイートです。

Teamcenter Xはお客様独自のニーズに対応し、お客様の事業とともに拡張、変更できるように作られています。

TeamcenterXの無償評価版で使いやすさを実感してください。

共有

関連情報

要件と納期を遵守する最適なPLM戦略
E-book

要件と納期を遵守する最適なPLM戦略

この電子ブックでは、エンジニアリング企業にとっての上位の課題 -- 製品要件への適合 (53%) と納期の遵守 (45%) -- に対応する5つの戦略を説明します。

ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM
Video

ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM

Teamcenter Xを使うことで、どれほど小さなスタートアップ企業でも、クラウドPLMとともに成長できることが分かります。クラウドPLMは、チームがいつでもどこでも製品を開発し、提供できるように支援します。