ビデオ

信頼できる唯一の情報源を使ってエンジニアリング・コラボレーションを強化

適切な製品ライフサイクル管理ソフトウェアソリューションを導入すれば、エンジニアリング・コラボレーションはシームレスかつ容易に進められます。

新たなコネクテッド技術が製品や、その設計・製造法を変えつつあるなか、さまざまな領域のエンジニアがシームレスに素早く連携することが、これまで以上に重要になっています。最新の製品ライフサイクル管理 (PLM) ソフトウェアソリューションがこの連携を容易にします。

PLMソフトウェアを使って機械、電気、電子、ソフトウェア、シミュレーションデータを保存し、ここにアクセスすることで、企業は設計の再利用を促進し、製品の品質と信頼性を向上できます。

以前収録されたウェビナーをもとに作成したこのビデオは、PLMソフトウェアを使うことで複雑なプロジェクトのコラボレーションを容易にする方法を紹介します。


エンジニアリング・コラボレーションに適したPLM

コネクテッド・デバイスは日常生活のさまざまな場面で使われており、設計の複雑化は当然のこととして受け止められています。PLMソフトウェアは、設計から製造、販売、製品寿命にいたる製品開発全体を通じて仮想世界と実世界を融合させることで、その複雑さを簡素化します。このビデオは、PLMソフトウェアの機能や利点に焦点を当てながら、以下の内容について取り上げます。

  • PLMソフトウェアとは何か
  • エンジニアリングの仮想現実 (VR)
  • 変更管理プロセス
  • 複数領域にまたがるBOM管理
  • クラウドベースのPLM

このビデオは、Engineering.comのウェビナー「Smart Products: Making the transition to intelligent, connected devices」(スマート・プロダクト: インテリジェントなコネクテッド・デバイスへの移行) をもとにしています。これを見れば、PLMソフトウェアとは何か、何ができるのか、どのように企業のイノベーションを支えるのかが分かります。

エンジニアリング・コラボレーションでシンプルに

ますます複雑化する製品を納期までに、決められた予算内で仕上げるのは日々難しくなっています。TeamcenterやTeamcenter XのようなPLMソフトウェアは、信頼できる唯一の情報源を使って、このような困難を緩和させます。

PLMソフトウェアを使ってコネクテッド製品開発のための領域横断的なコラボレーションを強化

エンジニアは、機械製品設計だけでなく電子 / 電気システムやソフトウェアを取り入れています。これはスマート・コネクテッド製品への顧客要求に応えるためなのです。

スマート・コネクテッド製品への移行により、あらゆる設計領域で複雑さが増大し、さまざまな課題が発生しています。TeamcenterやTeamcenter XのようなPLMソフトウェアを使用すると、すべてを理解しやすくなります。

Lifecycle Insightsによるこの電子ブックを是非ご一読ください(「スマート・コネクテッド製品の開発に、デジタル・ツインとデジタル・スレッドがもたらすPLMの利点」)。複雑さを乗り越えてイノベーションを迅速に進められる重要なテクノロジーを紹介しています。

製品ライフサイクル管理ソフトウェアTeamcenter Xでコラボレーションを始めよう

Teamcenter Xはサービス (SaaS) として利用可能な、柔軟性に優れた最新のPLMソフトウェアスイートです。製品ライフサイクルのあらゆる段階で、領域を超えたコラボレーションをより気軽に始めてみませんか。

Teamcenter Xはお客様独自のニーズに対応し、ビジネスの成長に合わせて拡張、変更できるように作られています。

Teamcenter Xの無償評価版で直接お試しください。

共有

関連情報

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.