プレゼンテーション

車両エネルギー管理施設のバーチャル・ツアーに参加する

シーメンスの車両エネルギー管理テストセルでテスト中の車両

自動車業界は転換期を迎えています。 内燃機関は、より静かで効率的なバッテリーに置き換えられています。 人間のドライバーは、自律走行車とそのセンサーに取って代わられつつあります。

こうした変化に伴いエンジニアは、これまで以上に相互接続されたメカトロニクス・システムの車両エネルギー管理 (VEM) を最適化することを求められています。これらのシステムはすべて、車両に入るエネルギーのバランスを、最も持続可能なかたちでとる必要があります。

エンジニアのVEM手法開発をサポートするため、Simcenter Engineeringチームはフランスのリヨンで専用のテストラボを運営しています。

シーメンスの車両エネルギー管理施設のバーチャル・ツアーに参加して、ぜひ次の場所を訪問してください。

  • VEMテストセル
  • 計装ラボ
  • シミュレーション・オフィス
  • 計装設計オフィス
  • この他にも多数あります!

車両エネルギー管理テストのニーズに応える専用施設

  • 個々のコンポーネントだけでなく、完全な車両レベルでVEMの動作を観察
  • 性能ベンチマーク
  • ドライバーの快適性、効率性など、複数の属性のバランスを調整
  • 最終段階のトラブルシューティングと最終調整を実行
  • VEMプロセスのすべてのステップを管理、実行する専任チーム

車両エネルギー管理テストセル: 施設の心臓部

VEMテスト施設の心臓部は、VEMテストセルです。ここは、スピンドル駆動のシャシー・ダイナモを備えた空調室です。完全な車両レベルでVEMを観察することができます。

ダイナモの鍵となる機能は、安定性と使用再現性が高いさまざまな場所でセンサーを使用して、エンジニアリング解析を可能にすることです。これは特に研究開発のエネルギー解析に適しており、耐久性、校正、さらにはEoL (End-of-Line) のテスト・シーケンスに最適です。

このダイナモは、車両内のすべてを統合し、OEMだけでなくサプライヤーにも、完全な車両レベルの環境でコンポーネントをテストする機能を提供します。これによりエンジニアは、テストプロセス中に、より正確な結果を取得でき、テストで得た結果が実際の動作と一致することを確認できます。

共有

関連情報

優れた製品要件管理ツールで製品イノベーションを効率化する戦略
Webinar

優れた製品要件管理ツールで製品イノベーションを効率化する戦略

相互につなげられた要件の重要な役割について理解し、ドメインを超えた統合化した製品開発アプローチでイノベーションを推進

Teamcenter X SaaS PLMの迅速な導入
Video

Teamcenter X SaaS PLMの迅速な導入

使いやすさとアクセス性に優れたTeamcenter X Software-as-a-Service製品ライフサイクル管理 (SaaS PLM) をぜひお試しください。

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。
Infographic

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。

PLMとは何かコスト効果が高く高速のクラウド型Teamcenter Xを導入すると、革新的な製品を市場にいち早く投入できます。その詳細をご覧ください。詳細情報