technický dokument

Dodávání vysoce kvalitních dílů díky komplexnímu řízení kvality

Posuňte svou strojírenskou dílnu na vyšší úroveň

Inženýr si prohlíží specifikace kvality strojního dílu na monitoru počítače v dílně.

V zájmu uspokojení dnešních požadavků na vysoce kvalitní, udržitelné a nákladově efektivní díly je nutné používat i jiné než jen tradiční metody kontroly kvality. Aby mohli výrobci dílů a strojírenské dílny zůstat konkurenceschopní, musí při řízení kvality uplatnit přístup s uzavřenou smyčkou. Díky integraci procesů kvality s digitálními daty návrhu a výroby mohou firmy odbourat překážky v oblasti spolupráce, zlepšit spolupráci a nastolit kulturu kvality v celé společnosti.

Tato ucelená strategie umožňuje výrobcům řešit výzvy, ke kterým patří například rostoucí složitost dílů, přísnější normy týkající se dodržování předpisů a snižování uhlíkové stopy. Pomocí pokročilých nástrojů, jako jsou digitální dvojčata, automatizované plány kontrol a integrované systémy řízení kvality, mohou firmy včas odhalit potenciální problémy, zefektivnit pracovní postupy a zajistit konzistentní kvalitu v průběhu celého životního cyklu výrobků.

Díky virtuálnímu testování a efektivnější správě změn, lepší udržitelnosti s menším množstvím odpadu a s optimalizovanými procesy a lepší sledovatelnosti umožňující plnit přísné normy týkající se dodržování předpisů mohou výrobci těžit z rychlejšího uvádění výrobků na trh.

Stáhněte si tento bezplatný technický dokument a zjistěte, jak vám mohou digitální řešení pro řízení kvality pomoci dosáhnout provozní dokonalosti a zároveň se přizpůsobit vyvíjejícím se potřebám zákazníků a trhu.

Sdílení

Související zdroje informací

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.