白皮书

免费 PDM 软件白皮书:简介主要功能和优点

免费 PDM 软件白皮书:简介主要功能和优点

贵公司是否面临着改进业务营收、把控盈亏底线并不断适应日益变化的市场需求的竞争压力?

产品数据管理 (PDM) 软件可以效劳,尤其如果贵公司也和其他许多公司一样,产品和流程数据信息散布在多个系统、数据库和电脑中。起初,这些数据信息可能是由几种机械和电气/电子 CAD 工具创建的,每种工具都有自己的 PDM 系统,但如何能将这些产品信息联系在一起呢?

下载此免费白皮书,了解如何上手使用 PDM,包括审查 PDM 系统在改进业务绩效方面应该提供的最佳实践功能。


免费 PDM 软件电子书:别再浪费 CAD 设计时间

CAD 设计过程中浪费了多少时间?大部分企业通过掌控设计数据和流程,开始使用 PDM。了解如何更高效地查找、分享和重用产品数据,同步和自动执行设计、发布和工程更改等过程。 注册获取此信息图和电子书,了解 PDM 的价值所在。只要仔细计算如今浪费的时间,PDM 的投资回报就会显而易见。

免费 PDM 软件白皮书:设计数据管理帮助提高生产效率和盈利能力

如今的产品都兼具机械、电子、电气和软件组件,复杂度与日俱增。哪怕是小设计团队,通常也会使用一种或多种 MCAD 和 ECAD 设计工具,每种都有自己的 PDM 系统。公司范围内的设计数据管理策略让 MCAD 和 ECAD 中的产品数据得以释放,可供整个公司的每个人改进决策。注册获取 Tech-Clarity 推出的此白皮书,了解 PDM 如何提高生产效率并推动企业的盈利能力。

免费 PDM 软件网络研讨会:云端 SaaS 交付可融入 PLM 的 PDM

云端软件即服务 (SaaS) 应运而生,能够满足企业从 PDM 发展到 PLM 的需求。不妨考虑云端交付的简易性。所有繁重的实施和维护任务都由资深顾问完成,而您的数据会由云端保存和保护。用户可以根据定购的时间长短和服务多少支付费用,随着业务发展可拓展初始 PDM 部署以满足人员和流程要求。注册参加此云端 SaaS PLM 网络研讨会,了解如何从 Teamcenter X 云端 SaaS PLM 着手使用。立即尝试 Teamcenter X 免费试用版

分享

相关资源

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.