白皮书

自动驾驶、电气化和基于模型的 E/E 设计的兴起

阅读本白皮书,了解可自动将输入模型转换为确定性输出的强大软件如何改变电气和电子 (E/E) 设计。

阅读本白皮书,了解可自动将输入模型转换为确定性输出的强大软件如何改变汽车电气和电子 (E/E) 设计。

电气系统设计软件转变如今的设计流程

随着消费者要求更高程度的个性化选择和定期更新,新车的电气和电子 (E/E) 程度不断提高。同时,自动驾驶和电动汽车之类新技术日益成熟,也让 E/E 复杂程度越来越高。新型先进 E/E 设计和工程工具可以自动将输入模型转换为确定性输出。这些解决方案对于未来的复杂车辆设计势必意义重大。

基于模型的 E/E 设计之学习要点

现代化 E/E 工程解决方案提供强大的功能,能够简化并加速车辆开发:

  • 创成式设计功能可以综合线缆、组件等等以使之前手动完成的任务自动化
  • 集成式度量值可以对带宽、重量、成本和 CPU 使用率之类设计属性提供实时反馈
  • 强大的数字主线可以确保从需求到制造这整个过程的数据连续性并支持综合数字孪生的创建

分享

相关资源

全球汽车制造商采用 Capital 软件来开发跨整个产品生命周期的数字线程
Case Study

全球汽车制造商采用 Capital 软件来开发跨整个产品生命周期的数字线程

Mentor 解决方案助力 Navistar 改善客户服务文档的创建,以及服务技术人员的故障排除体验...

设计出错概率降低 25%
Case Study

设计出错概率降低 25%

卡拉罗集团使用 Capital Essentials 将功能测试时间缩短 50%...