白皮书

自动驾驶、电气化和基于模型的 E/E 设计的兴起

阅读本白皮书,了解可自动将输入模型转换为确定性输出的强大软件如何改变电气和电子 (E/E) 设计。

阅读本白皮书,了解可自动将输入模型转换为确定性输出的强大软件如何改变汽车电气和电子 (E/E) 设计。

电气系统设计软件转变如今的设计流程

随着消费者要求更高程度的个性化选择和定期更新,新车的电气和电子 (E/E) 程度不断提高。同时,自动驾驶和电动汽车之类新技术日益成熟,也让 E/E 复杂程度越来越高。新型先进 E/E 设计和工程工具可以自动将输入模型转换为确定性输出。这些解决方案对于未来的复杂车辆设计势必意义重大。

基于模型的 E/E 设计之学习要点

现代化 E/E 工程解决方案提供强大的功能,能够简化并加速车辆开发:

  • 创成式设计功能可以综合线缆、组件等等以使之前手动完成的任务自动化
  • 集成式度量值可以对带宽、重量、成本和 CPU 使用率之类设计属性提供实时反馈
  • 强大的数字主线可以确保从需求到制造这整个过程的数据连续性并支持综合数字孪生的创建

分享

相关资源

借助 Capital 电气/电子系统开发实现软件定义汽车
Infographic

借助 Capital 电气/电子系统开发实现软件定义汽车

借助 Capital 电气/电子系统开发解决方案应对软件驱动型汽车方面的挑战并推动创新和差异化优势。了解更多信息

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间
Case Study

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间

NX、Fibersim 和 Simcenter 提升 Bye Aerospace 的生产力并减少 66% 的工程人员