白皮书

在车辆开发中采用基于模型的系统工程

车辆开发中基于模型的系统工程

随着混合动力汽车和电动汽车的到来,先进的零部件和汽车制造商必须应对产品开发挑战,例如以具有竞争力的价格保持相同的生产速度。

成功的企业都在采用基于模型的系统工程 (MBSE)。这有助于他们保持竞争力、响应迅速且具有成本效益,同时应对质量、法规增加和可持续性方面的挑战。虽然 MBSE 方法显著提高了效率,但它确实存在一些挑战。这些问题可以通过使用正确的工具来解决。

下载此白皮书,了解如何利用西门子 MBSE 解决方案创建更好的设计并提高电力驱动系统的性能。

在电力驱动开发中引入 MBSE 概念

本白皮书介绍了 MBSE 的概念,重点介绍了电力驱动(电驱动)系统开发过程中发生的情况。MBSE 可用于创建一个模型,该模型代表系统从初始需求到最终产品的所有方面。该模型可以表示系统组件,包括电动机、逆变器、变速箱和冷却系统。

MBSE 的目标是在参与开发电驱动系统的每个人之间提供更好的协同和沟通。

下载此白皮书,了解如何使用 MBSE 开发电驱动系统,实现更精简、更有效的开发流程。

使用 MBSE 简化开发流程以提高车辆性能

Simcenter Amesim 和 Simcenter Studio 是 Siemens Xcelerator 产品组合的一部分。通过结合这些仿真平台的强大功能,工程师可以探索各种电驱动架构,并确定电驱动系统的理想设计。因此可以形成一个简化而高效的流程,用于探索电驱动架构选项,减少开发时间和成本,同时确保理想性能和效率。

了解如何在车辆开发过程中发挥 MBSE 的优势

为了在车辆开发过程中充分发挥 MBSE 的优势,有必要在项目早期投入时间,以利用人工智能的进步。这样可以建立正确的架构,以尽可能地减少后期项目阶段的建模返工。

分享

相关资源

C/C++ to RTL Equivalence Checking for FPUs and More
Webinar

C/C++ to RTL Equivalence Checking for FPUs and More

This web seminar will highlight using Siemens' SLEC (Sequential Logic Equivalence Checking) technology to verify these complex circuits, including FMUL and FDIV.