视频

通过数字孪生在工程中使用虚拟现实功能

工程中的虚拟现实功能可以帮助每一个人,从企业主和工程师到客户和最终用户,都可以用其对新型和创新产品进行可视化。

嵌入式设备和互联产品正在改变产品设计方法,这种改变推动越来越多的企业在工程中运用数字孪生、增强现实和虚拟现实。

将虚拟世界和物理世界整合在一起,从而实现持续优化产品和生产。在整个开发生命周期中使用虚拟现实来对产品进行可视化,可以鼓励创新并尽可能地减少返工。

观看先前网络研讨会中录制的视频 - “智能产品:转向智能、互联设备”(英文),了解配有可视化技术的产品生命周期 (PLM) 软件如何赋能用户以更少的原型通过虚拟世界获取见解,从而更快、更可靠地实现创新。

本系列视频包含了一系列重点阐述 PLM 软件功能和优势的主题:


借助配有可视化技术的 PLM 来开发互联产品

除机械产品设计以外,工程师们还可以整合电子、电气系统和软件,从而满足客户对于智能、互联产品的需求。

这种向更加复杂设计的转变充满了互联零部件所带来的种种挑战。借助像 Teamcenter 和 Teamcenter X 这样的 PLM 软件,可更加轻松地使一切尽在掌握之中。

阅读这本由 Lifecycle Insights 提供的电子书数字孪生和数字线程为智能、互联产品开发带来的 PLM 优势,探索使企业能够透过复杂性审视问题并加快创新的关键技术

Teamcenter X 产品生命周期管理软件入门

Teamcenter X 是一款灵活、现代化的 PLM 软件套件,可以作为服务交付。Teamcenter X助力您开启您自己的数字线程,连通贯穿整个产品生命周期的每个相关人员和流程。

Teamcenter X 可自动适应满足您独特的需求,旨在与您的业务共同成长和变化。

欢迎您体验Teamcenter X免费试用版。

分享

相关资源

通过结合使用电动动力系统仿真和车辆模型来提高电动汽车的声学舒适度
Case Study

通过结合使用电动动力系统仿真和车辆模型来提高电动汽车的声学舒适度

现代汽车公司使用 Simcenter 工具以及与 Simcenter 工程服务部门合作消除高频啸叫