视频

通过数字孪生在工程中使用虚拟现实功能

工程中的虚拟现实功能可以帮助每一个人,从企业主和工程师到客户和最终用户,都可以用其对新型和创新产品进行可视化。

嵌入式设备和互联产品正在改变产品设计方法,这种改变推动越来越多的企业在工程中运用数字孪生、增强现实和虚拟现实。

将虚拟世界和物理世界整合在一起,从而实现持续优化产品和生产。在整个开发生命周期中使用虚拟现实来对产品进行可视化,可以鼓励创新并尽可能地减少返工。

观看先前网络研讨会中录制的视频 - “智能产品:转向智能、互联设备”(英文),了解配有可视化技术的产品生命周期 (PLM) 软件如何赋能用户以更少的原型通过虚拟世界获取见解,从而更快、更可靠地实现创新。

本系列视频包含了一系列重点阐述 PLM 软件功能和优势的主题:


借助配有可视化技术的 PLM 来开发互联产品

除机械产品设计以外,工程师们还可以整合电子、电气系统和软件,从而满足客户对于智能、互联产品的需求。

这种向更加复杂设计的转变充满了互联零部件所带来的种种挑战。借助像 Teamcenter 和 Teamcenter X 这样的 PLM 软件,可更加轻松地使一切尽在掌握之中。

阅读这本由 Lifecycle Insights 提供的电子书数字孪生和数字线程为智能、互联产品开发带来的 PLM 优势,探索使企业能够透过复杂性审视问题并加快创新的关键技术

Teamcenter X 产品生命周期管理软件入门

Teamcenter X 是一款灵活、现代化的 PLM 软件套件,可以作为服务交付。Teamcenter X助力您开启您自己的数字线程,连通贯穿整个产品生命周期的每个相关人员和流程。

Teamcenter X 可自动适应满足您独特的需求,旨在与您的业务共同成长和变化。

欢迎您体验Teamcenter X免费试用版。

分享

相关资源

借助仿真和数据管理简化船舶设计
Webinar

借助仿真和数据管理简化船舶设计

无缝集成有限元仿真与 CAD 设计,让船舶结构仿真软件脱颖而出。

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计
Webinar

释放集成式 CAE 工作流程的强大功能,实现快艇的高效设计

了解如何使用系统仿真创建推进系统,并将其部署在计算流体动力学(CFD)自推进系统仿真中,以评估最大速度。

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评
White Paper

用于船舶设计的全尺寸 CFD 仿真:深度述评

本白皮书探讨了针对运行全尺寸 CFD 仿真的一些常见保留意见,并鼓励在实际操作条件下对船舶设计进行全尺寸分析