视频

借助单一数据源实现更好的工程协同

采用适当的产品生命周期管理软件解决方案,工程协同可以变得无缝而轻松。

新的联通性改变了产品及其设计和制造的方式。使不同学科的工程师能够无缝而迅速地携手合作,如今比以往任何时候都更加重要。新产品生命周期管理 (PLM) 软件解决方案可以化繁为简。

使用 PLM 软件存储和访问机械、电气、电子、软件和仿真数据,企业得以提高设计重用率,并且其产品质量和可靠性也在提升。

观看此提前录制的网络研讨会视频,了解 PLM 软件如何帮助工程师更轻松地对复杂项目协同工作。

工程协同和 PLM 如何融会贯通

日常生活中随处可见各种互联设备,人们往往误以为它们的设计很复杂。PLM 软件可以降低这种复杂性,使从设计和制造到分销,再到生命周期结束这整个产品开发过程的虚拟世界和物理世界融为一体。本期视频包含了一系列重点阐述 PLM 软件功能和优势的主题:

正如 Engineering.com 网络研讨会中所述, “智能产品:转向智能、互联设备。”通过观看此视频,观众们会了解到什么是 PLM 软件、软件能做什么以及如何帮助企业创新。

工程协同易如反掌

在既定的预算范围内按时交付复杂性越来越高的产品,每一天都变得更具挑战性。像 Teamcenter 和 Teamcenter X 这样的 PLM 软件可通过单一数据源减少这种挑战性。

使用 PLM 软件改进互联产品的多学科协同

除机械产品设计以外,工程师们还可以整合电子、电气系统和软件,从而满足客户对于智能、互联设备的需求。

向智能、互联产品的转型充斥着由全部设计领域复杂性不断上升所带来的种种挑战。借助像 Teamcenter 和 Teamcenter X 这样的 PLM 软件,可更加轻松地使一切尽在掌握之中。

阅读这本由 Lifecycle Insights 提供的电子书,探索使企业能够透过复杂性审视问题并加快创新的关键技术:数字孪生的 PLM 优势以及可实现智能、互联产品开发的数字主线。

通过 Teamcenter X 产品生命周期管理软件开始协同

Teamcenter X 是一款灵活、现代化的 PLM 软件套件,可以作为服务交付。开始在产品生命周期的每个阶段更加轻松地进行跨学科协同。

Teamcenter X 可自动适应满足您独特的需求,旨在与您的业务共同成长和变化。

亲自试用 Teamcenter X 免费试用版。

分享

相关资源