视频

云端 PLM 是未来依托

云端 PLM 软件帮助用户连通数字线程并提供统一的真实数据源,助力更快实现创新

如今,任何规模的公司都可以更轻松地通过云端使用产品生命周期管理 (PLM) 软件进行创新,然而,这曾经是最大型公司的专利。软件即服务(简称 SaaS)让包括初创企业在内的中小型企业都更容易承受软件价格,从而借助 PLM 软件获得成功。在企业设计并制造互联产品方面,云端 PLM 软件可以让企业先于竞争对手更快地行动并进入市场。免费观看此提前录制的网络研讨会视频(英文),您可以了解如何借助云端让 PLM 软件解决方案的运用更简单、价格更实惠。

详细了解云端 PLM

互联设备的普及率比以往任何时候都高,但其设计却也变得更加复杂。PLM 软件使产品从开发到制造、分销,再到生命周期结束这整个产品生命周期中每一步的虚拟世界和物理世界都能融为一体。

本系列视频的主题将重点围绕PLM 软件的功能和优势展开讲述:

这些原始视频在 Engineering.com 网络研讨会中可以查阅到,“智能产品:转向智能、互联设备。”(英文)

通过观看这些视频,观众们会了解到什么是 PLM 软件、软件能做什么以及它是如何帮助企业创新的。

使用云端 PLM 简化项目复杂性

随着产品复杂性的不断提升,按时、按预算交付产品已经变得愈发困难。像 Teamcenter 和 Teamcenter X 这样的 PLM 软件可通过云端单一数据源简化这些流程。

本系列视频重点阐述工程师们如何创新:

正如 Engineering.com 网络研讨会视频中所述,“按时、按预算:应对工程项目复杂性。”(英文)

观看这些视频后,观众们可以更好地了解 PLM 软件是如何为企业效力的。

采用云端 PLM 帮助产品提高互联网程度

如今的客户对智能功能提出了要求;为了满足这些需求,除了机械产品设计之外,工程师还需要集成电子、电气系统和软件。

这种向智能、互联产品的转型充斥着由全部设计领域复杂性不断上升所带来的种种挑战。借助像 Teamcenter 和 Teamcenter X 这样的 PLM 软件,可更加轻松地使一切尽在掌握之中。

免费阅读这本由 Lifecycle Insights 提供的电子书,探索使企业能够透过复杂性审视问题并加快创新的关键技术:数字孪生和数字线程为智能、互联产品开发带来的 PLM 优势

尝试云端 Teamcenter X 产品生命周期管理软件

Teamcenter X 是一款灵活、现代化的 PLM 软件套件,可以用来作为服务交付。开启您自己的数字线程,连通着贯穿整个产品生命周期的每个相关人员和流程。

Teamcenter X 可自动满足您独特的需求,旨在与您的业务共同成长和变化。

欢迎您体验 Teamcenter X 免费试用版

分享

相关资源

保护重型装备在恶劣工作条件下免于过热
Webinar

保护重型装备在恶劣工作条件下免于过热

借助仿真优化重型装备动力系统热系统设计。

Improve the thermal management of an hybrid heavy equipment using Computational Fluid Dynamics (CFD) simulation
Webinar

Improve the thermal management of an hybrid heavy equipment using Computational Fluid Dynamics (CFD) simulation

This webinar session will address thermal management of a hybrid excavator on various fronts.