视频

面向中小型企业的云端 PLM

预估观看时长:2 分钟

随着产品复杂性的不断提升,按时、按预算交付产品已经变得愈发困难。像 Teamcenter X 这样的 PLM 软件可通过云端单一数据源简化这些流程。

Teamcenter X 可以随时随地使用

Teamcenter X 的其中一项核心功能就在于可以通过云端使用。这可以赋能实现新一代的团队协同,从而缩短上市时间。以下就是其具体方式:

  • 轻松查找零件和产品信息
  • 管理 MCAD 和 ECAD 设计
  • 管理跨领域物料清单 (BOM)
  • 产品在整个企业的可视化
  • 简化更改和其他流程

为何需要改用 SaaS PLM

PLM 能够改变企业将产品推向市场的方式。Teamcenter X 成为主要真实数据来源,企业的方方面面都会因为数字孪生的创建而得以改进。通过 SaaS PLM 的以下优势可以实现新业务连续性:

  • 管理企业级别的所有 3D 系统仿真数据
  • 端到端数据可追溯性和可重用性
  • 为复杂装配执行工作流并管理配置
  • 以结果可视化的方式生成并共享报告
  • SaaS 插件选项可满足您的需求
  • 迅速而可靠地扩展

观看视频以了解更多详情。

分享

相关资源

将 Vivado HLS 设计移植到 Catapult HLS 平台
White Paper

将 Vivado HLS 设计移植到 Catapult HLS 平台

当开发要在数字逻辑解决方案—例如现场可编程门阵列 (FPGA) 和专用集成电路 (ASIC)—中实现的算法和知识产权 (IP) 块时,高层次综合 (HLS) 具有显著的优势。

Catapult LP 提供功耗优化后的 ESL 硬件实现流程
White Paper

Catapult LP 提供功耗优化后的 ESL 硬件实现流程

本文概括描述了用于探索低功耗架构的 Catapult 流程,并详细讨论了使用 Catapult LP 设计流程实现的低功耗优化结果。