视频

面向中小型企业的云端 PLM

预估观看时长:2 分钟

随着产品复杂性的不断提升,按时、按预算交付产品已经变得愈发困难。像 Teamcenter X 这样的 PLM 软件可通过云端单一数据源简化这些流程。

Teamcenter X 可以随时随地使用

Teamcenter X 的其中一项核心功能就在于可以通过云端使用。这可以赋能实现新一代的团队协同,从而缩短上市时间。以下就是其具体方式:

  • 轻松查找零件和产品信息
  • 管理 MCAD 和 ECAD 设计
  • 管理跨领域物料清单 (BOM)
  • 产品在整个企业的可视化
  • 简化更改和其他流程

为何需要改用 SaaS PLM

PLM 能够改变企业将产品推向市场的方式。Teamcenter X 成为主要真实数据来源,企业的方方面面都会因为数字孪生的创建而得以改进。通过 SaaS PLM 的以下优势可以实现新业务连续性:

  • 管理企业级别的所有 3D 系统仿真数据
  • 端到端数据可追溯性和可重用性
  • 为复杂装配执行工作流并管理配置
  • 以结果可视化的方式生成并共享报告
  • SaaS 插件选项可满足您的需求
  • 迅速而可靠地扩展

观看视频以了解更多详情。

分享

相关资源

快速采用 Teamcenter X SaaS PLM
Video

快速采用 Teamcenter X SaaS PLM

了解易于使用、易于访问的 Teamcenter X 软件即服务产品生命周期管理 (SaaS PLM)。