视频

变更管理软件简化工程过程

变更管理软件可供用户在整个开发过程中控制不同工程领域中的产品变更。

改变无可避免,而对于工程领域而言,掌控产品变更是必不可少的。制造商需要重复产品很多次才能进行优化,而消费者认为产品变型必须尽可能减少,这两者之间的不一致性导致必须使用产品生命周期 (PLM) 软件。

类似西门子公司的 Teamcenter 之类 PLM 软件就可以让变更管理天衣无缝。

观看此提前录制的网络研讨会视频,了解 PLM 软件在设计师和制造商努力改善产品的过程中如何能够改进变更流程管理。

详细了解变更管理软件

互联设备如今变得空前复杂和常见。PLM软件将虚拟世界和物理世界融为一体,从产品开发、制造到销售和整个生命周期结束,使复杂的过程变得有意义。

本系列视频包含了一系列重点阐述 PLM 软件功能和优势的主题:

这些内容最初出现在Engineering.com的网络研讨会上,研讨会名称为“智能产品:转向智能、互联设备。”(英文)

通过观看这些视频,观众们会了解到什么是 PLM 软件、软件能做什么以及如何帮助企业创新。

变更管理软件化繁为简

随着产品复杂性的不断提升,按时、按预算交付产品已经变得愈发困难。像 Teamcenter 和 Teamcenter X 这样的 PLM 软件可通过单一数据源简化这些流程。

本系列视频重点阐述工程师们如何创新:

这些内容也可在Engineering.com的网络研讨会上找到,研讨会名称为“按时、按预算:应对工程项目复杂性。”(英文)

观看这些视频后,观众们可以更好地了解 PLM 软件能够如何为企业效力。

准备好凭借变更管理软件打造互联程度更高的产品

客户对互联、智能产品提出了要求;为了满足这些要求,除了机械产品设计之外,工程师还需要集成电子、电气系统和软件。

不同设计领域之间的复杂性不断提升,必须采用变更管理软件,才能让工程师们更快、更高效地工作。借助像 Teamcenter 和 Teamcenter X 这样的 PLM 软件,可更加轻松地使一切尽在掌握之中。

免费阅读这本由 Lifecycle Insights 提供的电子书,探索使企业能够透过复杂性审视问题并加快创新的关键技术:数字孪生和数字线程为智能、互联产品开发带来的 PLM 优势

产品生命周期管理软件可以简化变更管理流程

Teamcenter X 是一款灵活、现代化的 PLM 软件套件,可以用来作为服务交付。开启您自己的数字线程,连通着贯穿整个产品生命周期的每个相关人员和流程。

Teamcenter X 可自动满足您独特的需求,旨在与您的业务共同成长和变化。

欢迎您体验 Teamcenter X 免费试用版


分享

相关资源

高效产品数据管理提升产品开发绩效
E-book

高效产品数据管理提升产品开发绩效

阅读此电子书,了解有关设计、工程和/或制造产品的企业 PDM 典范做法。

满足产品需求和如期交付的杰出 PLM 策略
E-book

满足产品需求和如期交付的杰出 PLM 策略

有关工程主管两大难题的调查结果——满足产品需求 (53%) 和如期交付 (45%),可通过本电子书中介绍的五大策略解决。

产品生命周期管理(PLM)ROI 计算器预测投资回报
Analyst Report

产品生命周期管理(PLM)ROI 计算器预测投资回报

了解产品生命周期管理软件如何通过提高设计和工程性能来收回成本。衡量 PLM 的投资回报。