解决方案简报

风能工程创新

阅读时长:2 分钟
离岸风电场数字叠加层表示多个连接的风机

降碳活动提高了可再生能源的使用;据预测,风能在全球能源供应链中的重要性将日益突出。为了帮助企业提高发电量并降低成本,风能工程团队可以将高级工程仿真融入开发流程。

下载我们的高层摘要,了解此开拓性的创新解决方案如何提供见解,帮助工程师开发改善型设备设计、纠正性能问题并降低制造成本。

风机仿真

如今,每家风能企业都面临着提高发电量、以颇具竞争力的能源成本大规模部署并减少废弃物方面的压力。通过整合风机仿真,工程师可以更好地理解这些机械系统中的复杂物理场。随后,从仿真中获得的知识可以用来改善风机设计和功能并帮助降低成本。

原型测试和评估

使用多物理场仿真软件和数字孪生在制作原型前更精确地预测设计行为,从而加快原型测试和评估过程。借助当今的云技术,风能企业可以将来自多个学科和供应商的建模结果集成到一个统一的平台中以获得更精确的真实结果。借助此创新技术验证设计,从而减少成本高昂的迭代并加快部署计划。

风机设计

要进行开拓性的新式风机设计,需要将工程仿真与设计探索组合起来。将多物理场仿真结果反馈到数学模型后可以探索并提出自动满足所有约束条件的新设计,这样,工程团队可以获得开拓性的新式涡轮机设计、配置和布局。这些激动人心的功能为创新添砖加瓦,可以大幅提高风能产量并帮助应对行业难题。

分享

相关资源

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间
Case Study

飞机制造商使用西门子解决方案来缩短全电动复合材料飞机的产品开发时间

NX、Fibersim 和 Simcenter 提升 Bye Aerospace 的生产力并减少 66% 的工程人员