解决方案简报

通过数字化制造简化能源和公用事业工厂运营

两名技术人员跪在太阳能电池板旁边看着笔记本电脑。

面对高度波动的市场,能源企业面临着提高运营效率和对投资者吸引力的巨大压力。

实现这些目标并不简单,因为许多企业都受到过时系统的限制,导致整个制造和生产运营中的人员、流程和数据脱节。

下载我们的执行简报,了解采用数字化制造解决方案如何通过以下方式帮助企业克服这些挑战:

  • 简化工厂运营和流程
  • 改进生产和产量
  • 大幅降低成本

采用生命周期方法进行企业数据管理

通过公开所有相关数据以使其可供访问,尽可能地提高企业数字化资产和物理资产组合的全部价值。然后,可以连通和验证这些数据,以便知识工作者提取价值和见解以改进决策。本执行简报将介绍采用生命周期方法进行企业数据管理如何提供可降低部署风险的行之有效的策略。

通过快速应用程序开发平台获得运营洞察

采用快速应用程序开发平台来消除数据孤岛,同时获得新的运营见解。由于该平台可以访问所有企业应用程序,因此员工可以快速创建创新的应用程序,为关键团队和个人提供精确的运营见解。下载此执行简报,了解连通和集成孤立系统的价值!

做出数据驱动型决策

拥有复杂资产和设施的能源企业必须提高成本效益。由于这些企业通常为大量的数字化和纸质文档所负累,因此很难在改善运营方面使信息有用且可搜索。本执行简报将介绍对云、工业物联网(IIoT)和分析的智能投资如何实现数据驱动型决策,同时提高业务敏捷性。

利用智能系统和智能传感器

将智能系统和智能传感器与 IIoT 相结合,在贵公司的设施中实现更高的工艺自动化水平。通过数字化工艺,企业员工将获得规范性和预测性见解,以更好地应对复杂性并降低运营成本。下载此执行简报,了解数字化如何加速业务优质运营之路

分享

相关资源

优化不同 FPGA 平台的 HLS 代码
White Paper

优化不同 FPGA 平台的 HLS 代码

在此白皮书中,我们将详细介绍一个简单的卷积滤波器,并概括如何使用高层次综合将其导入至不同的 FPGA 平台。

将 Vivado HLS 设计移植到 Catapult HLS 平台
White Paper

将 Vivado HLS 设计移植到 Catapult HLS 平台

当开发要在数字逻辑解决方案—例如现场可编程门阵列 (FPGA) 和专用集成电路 (ASIC)—中实现的算法和知识产权 (IP) 块时,高层次综合 (HLS) 具有显著的优势。

Rapid Algorithm to HW: Using HLS for Computer Vision and Deep Learning Seminar
Webinar

Rapid Algorithm to HW: Using HLS for Computer Vision and Deep Learning Seminar

How HLS helps project teams rapidly & accurately explore power/performance of algorithms, quickly get to FPGA implementations to create demonstrator/prototypes & use same source RTL IP for ASIC implementation.