解决方案简报

面向机械制造商的产品生命周期管理

机器人手臂伸手够月亮。

工业机械和设备行业的复杂性逐年递增。

机械制造商如果缺乏适当的技术和流程,就会在不断增加的全球竞争中落后不前。

面向机械制造商的产品生命周期管理可以纠正这一问题,更快满足订单需求并支持未来的发展。

企业仅凭这样少量的数字化投资,即可实现巨大的飞跃、迈向成功的未来。


面向机械制造商的模块化机械工程设计

面向机械制造商的产品生命周期管理或者简称 PLM,便于采用模块化工程方法。

定制化软件系统能够提供企业着手改进业务流程所需的模板。

模块化机械设计流程可以迅速构建,助力机械设备制造商更快、更轻松地满足客户需求。

使用面向机械制造商的产品生命周期管理进行模块化机械设计,还可以简化整个企业的变更管理、鼓励数据和零件重用并改进机器的可靠性和耐用性。

多学科机械设计优化

机械制造商可以借助那些旨在提供更好协同的适当项目管理工具来提高制造生产力和效率。

产品生命周期管理解决方案可供机械和设备制造商通过实时仪表板监控和实施项目里程碑。

随着透明度的提升以及多学科设计工具的集成,工程师们可以在更快的时间范围内、以更低的成本更加密切地合作设计和制造更好的机器。

随着多学科机械设计的不断改进,企业可以见证更多的创新、保持竞争力并增加总体市场份额。

提高制造生产力和效率

面向机械制造商的产品生命周期管理将多种流程和系统整合到一个解决方案之中。

如果设计师的 CAD 系统、车间图纸、质量管理系统等等可以全部融合在一个 PLM 解决方案之中,协同和效率就都能得以改善。

当多个部门都能更加轻松地对机械设计进行协同时,制造生产力和效率就能得以提高。

分享

相关资源

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.