解决方案简报

使用基于模型的系统工程 (MBSE) 驾驭航空航天复杂性和集成问题

阅读时长:13 分钟
航空航天工程师研究其飞机设计的数字孪生飞机设计仿真

大多数航空航天和国防公司都有复杂性问题,但他们也有集成问题。

随着公司数字足迹扩大,软件系统将由为执行特定任务而购买的小众软件拼凑而成。这种方法切断了工程部门与其他开发团队的联系,加剧了工作孤岛。虽然各种软件碎片可能在服务于其预期的统一目的时很有效率,但由于缺乏与其他系统的集成能力,它们可能会更多地引发下游问题,而不是解决问题。

本执行简报分解了成功实施 MBSE 的要素,它使工程团队能够更加协同、敏捷、管理复杂性,并在预算内交付安全、可靠的产品。

运用基于模型的系统工程 (MBSE) 实现航空航天系统交互性的可视化

速度和敏捷性方面的要求使得传统串行开发方法无法在如今这样充满竞争的环境中持续发展。相反,开发团队必须并行开发不同项目,往往需要处理之前开发过程中很晚才发现的问题。

使用相互并不联通的系统就需要猜测每个团队与其他团队的交互方式。这种策略为验证和认证带来灾难性的后果。借助基于模型的系统工程轻松统筹技术项目,所有系统的交互性都能得以可视化和理解。这种实时、协同式方法大幅削减了开发时间并能确保项目目标均已满足。无需进行任何猜测。

航空航天工程师就能做自己最擅长的事情——创新。

设计变更,尤其是开发过程后期的变更,导致成本超支并错过交付目标日期。这些问题都可以借助完全集成式工具集加以避免;另外,避免方式也可以是通过将关注焦点从系统建模转移到整个产品生命周期的优化。运用基于模型的系统工程 (MBSE) 来连接设计、工程、供应商管理和制造,可以确保创新和设计是开发活动的主要焦点。

统筹技术项目以联通开发团队

关联并追踪机械、电气和软件工程学科的不同需求,对于实现最终产品的效率和准确性至关重要。起初的设计就是完全经过验证的,可以降低下游出现突发问题的概率并确保管理和实现需求的可能性。有了正确的思维和统筹技术项目的 MBSE 软件生态系统,就可以在努力实现项目目标的时候,避免增加人手和支付员工加班费用的情况。

分享

相关资源

2030 年的船舶行业:打造智能船舶
Analyst Report

2030 年的船舶行业:打造智能船舶

船舶分析和船舶 IoT 正在为船舶制造商创造无限的可能性。了解智能船舶如何帮助如今充满不确定性的航运经济引航指路。

数字化双胞胎在海事领域中的应用
Solution Brief

数字化双胞胎在海事领域中的应用

航运业正经历着波涛汹涌般的震荡。经济不稳定持续影响着饱和的航运市场,船东和运营商需要通过提高运营可用性和降低运营成本来实现利润最大化。与此同时,信息和通信技术 (ICT) 的兴起使数据采集、交换和分析发展到了前所未有的水平,为航运公司和船舶制造商打开了新局面。那么,船舶行业如何利用这种大量新增的可用数据呢?

2030 年的船舶行业:引领数字化船队
Analyst Report

2030 年的船舶行业:引领数字化船队

行业顶级分析师阐述数字化双胞胎和智能技术的使用怎样创造出可用于优化船队运营的见解。