信息图

采用 Opcenter Execution Discrete 进行制造运营管理

工厂图解显示制造运营管理软件如何将一切连通起来。

机器和设备制造商必须实现生产相关职能的数字化,才能立足于如今的全球经济竞争并获胜。

制造运营管理 (MOM) 解决方案通过改进整体可见性来优化生产效率。

此免费信息图重点阐述制造和工业机械行业需要了解的 MOM 信息,包括重点关注 MOM 的 13 个理由、应该关注的9项 MOM 解决方案功能以及完整的 MOM 解决方案看起来是怎样的。

Opcenter Execution Discrete 是西门子的 MOM 解决方案,能够满足规划和调度、制造执行、质量管理、制造智能等方面的需求。

现代化车间拥抱制造运营管理

现代化车间采用全面的制造运营管理 (MOM) 方法实现端到端的可见性。

像Opcenter Execution Discrete这样的软件解决方案将车间的自动化操作设备和系统与产品开发、制造工程设计、生产和企业管理的决策者之间搭设桥梁。

现代化车间如果完全具备这种可见性,就能更加轻松地发现改进之处并做出运营调整以实现更加顺畅、更加高效的生产。

数字化工厂改进可见性、降低成本

随着工业机械数字化转型的不断持续,机器和设备制造商可以运用人员、设备和系统采集的数据。

从数字化工厂采集的数据可以对真实工厂中的工艺和设备提供更好的可见性。

这种可见性的提高可以帮助发现问题和机遇,而数字化工厂数据也可以用来对持续改进和效率举措设定优先顺序。

最终,效率的提高可以减少总体成本并改进生产。

工业机械的闭环沟通

工业机械的闭环沟通可以将产品工程到制造以及其间所有环节中的每个工艺连通起来。

简而言之,工程师和管理人员对制造操作和产品生命周期管理系统中的信息有更全面的看法。

此方法可以加快上市时间并维持质量和合规需求。

下载此免费信息图,全面概览制造运营管理提供的所有功能。

分享

相关资源

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.