内容简报

重型装备性能工程的未来

PPE

环保法规和功能的增加要求重型装备制造商实现开发流程的现代化。制造商可以采用哪些工具和方法来辅助开发流程并保持竞争优势呢?阅读此简报,快速了解仿真、测试和 MBSE 的组合如何成为重型装备性能工程未来的关键所在。

基于模型的系统工程赋能企业无缝协同

基于模型的系统工程 (MBSE) 涉及经验更加丰富的数字化方法。通过从基于文档的项目管理方法转变为基于模型的项目管理方法,企业可以无缝协同,无论是在公司内部,还是与供应商和客户。

使用配置管理加快性能验证

数据、模型和配置的管理方式对于企业成功部署 MBSE 方法至关重要。配置管理可以加快性能验证、实现数字孪生工程工作投资价值并保证整个企业的模型一致性和可追溯性。

查阅我们新推出的简报,了解 MBSE 方法如何在整个开发周期赋能重型装备制造商以具有成本效益的方式处理复杂创新项目。

分享

相关资源

满足产品需求和如期交付的杰出 PLM 策略
E-book

满足产品需求和如期交付的杰出 PLM 策略

有关工程主管两大难题的调查结果——满足产品需求 (53%) 和如期交付 (45%),可通过本电子书中介绍的五大策略解决。

什么是 PLM?为何选择云端 PLM?
Infographic

什么是 PLM?为何选择云端 PLM?

什么是 PLM?了解快速、实惠的西门子云端 Teamcenter X 如何帮助更快将创新产品推向市场。了解更多信息。

快速采用 Teamcenter X SaaS PLM
Video

快速采用 Teamcenter X SaaS PLM

了解易于使用、易于访问的 Teamcenter X 软件即服务产品生命周期管理 (SaaS PLM)。