电子书

利用物联网和低代码改进制造流程

工业物联网在制造业环境中的可视化表示。

工业物联网正在全面革新制造商的运营模式和制造流程改进方式。事实上,据估计,到 2025 年,物联网每年可创造 11.1 万亿美元的经济价值。

然而,工业物联网并不是放之四海而皆准的万能型解决方案。低代码应用程序开发平台支持企业创建个性化的物联网应用程序解决方案来增强和优化其物联网。

下载本电子书,了解 Insights Hub(工业物联网即服务解决方案)和 Mendix(低代码应用程序开发平台)如何成为每个企业的理想选择,无论其规模大小或所在行业如何。


信息技术与运营技术协同

物联网环境通常孤立于其他系统,但 Insights Hub 和 Mendix 成功实现了信息技术与运营技术系统的协同。这些系统可以相互通信,也可以与 ERP、CRM、SAP 等外部系统进行通信。这种综合分析能力能够生成切实可行的洞察见解,提升客户体验,简化运营模式。

利用低代码应对物联网的设计挑战

Mendix 是一个业界领先的、一体化低代码应用程序开发平台,通过大规模地创建多元体验的企业级应用程序,帮助企业解决物联网的设计挑战。该平台旨在加速从构思到部署和运营的整个开发生命周期,同时在每个阶段支持协同。

不同技能水平的开发人员可以创建多元体验应用程序,而无需编写任何代码行,这样可以帮助应对整个企业对于不同解决方案的需求。利用 Mendix 应用程序平台,Insights Hub 可以让西门子及其全球合作伙伴生态系统和客户快速创建并集成个性化物联网应用程序。

西门子 Mendix 和 Insights Hub 集成的强大优势

了解更多关于西门子 Insights Hub 和 Mendix 集成以提高工业物联网价值的五大关键优势:

  1. 赋权于员工:业余开发人员可以利用 Insights Hub 和 Mendix 的清洁集成来改进自己的工作流程。
  2. 提升信息技术与运营技术连通性:了解 Insights Hub 和 Mendix 的连通功能如何生成切实可行的洞察见解。
  3. 扩大应用程序生态系统的范围:使用创建的应用程序来简化外部流程并建立新的业务关系。
  4. 改进传统工具:建立新旧数据源连接,既可创建新的应用程序,也可增强现有的应用程序。
  5. 个性化解决方案:了解 Mendix 如何支持用户创建能够满足客户和员工功能需求的原生应用程序。

下载本电子书,了解如何通过低代码应用程序平台加强物联网的实施。

分享

相关资源

Tanner S-Edit 原理图输入
Fact Sheet

Tanner S-Edit 原理图输入

Tanner S-Edit 是一个面向原理图输入和设计的易于使用的开发环境。它为您提供处理最复杂的混合信号 IC 设计所需的功能。

L-Edit IC 和 L-Edit Advanced
Fact Sheet

L-Edit IC 和 L-Edit Advanced

Tanner L-Edit IC 是一个模拟/混合信号 (AMS) IC 物理实现环境,提供快速、高效地完成设计版图所需的全部功能。

Cre8Ventures partnership with Roofline
Webinar

Cre8Ventures partnership with Roofline

Join our webinar to explore how Siemens Cre8Ventures and Roofline’s Edge AI solution is transforming automotive manufacturing while supporting startups navigating the European Chips Act. Register now!