电子书

指导指南:更好的设计工程协同

工程师们可以使用产品生命周期管理 (PLM) 软件亲自或虚拟协同产品开发。

如何改进工程协同以转变改善产品开发过程?

由 Lifecycle Insights 编制的电子书:《如何跨工程学科协同设计》阐述如何:

  • 改进机械工程之间的协同,实现更加高效的设计;
  • 改善与其他设计领域的协同,确保满足所有需求;
  • 以近期数据实时与供应商和客户合作;
  • 在流程的每个步骤利用安全而准确的跨领域设计信息源。

使用数字化孪生进行工程协同

全面数字化孪生是产品的精确数字化表示,它在从设计和制造到维护和服务的所有产品开发相关人员之间充当通用线程。

当所有学科的工程师、供应商和客户全都使用数字化孪生中的实时信息合作时,协同就会变得更加轻松。

使用数字化孪生的企业几乎可以立即获益,更好地完成产品设计并更快将产品推向市场。

ECAD 和 MCAD 工程协同

产品设计团队使用各种机械计算机辅助设计 (MCAD) 和电子计算机辅助设计 (ECAD) 软件工具来完成项目。

通过电子邮件或共享磁盘来协调这些文件,可能导致信息丢失或过时,并且这些文件类型并不一定适合转化到其他软件中。

现代化产品生命周期管理 (PLM) 解决方案可以管理不同 CAD 软件包中的设计,供工程师们对设计进行可视化,并且确保每个人使用的都是相同的近期数据。

与客户、供应商及合作伙伴开展协作

工程师并不是产品开发涉及的唯一人员,客户、供应商和营销与销售之类非工程职能也会参与其中。

当所有人可以一起合作并使用相同的近期信息进行协同时,整个流程就可以得到更好的支持。

依赖电子邮件沟通需求、设计数据、项目时间表,并且还要提高速度,这就变得令人畏惧且无法管控。

现代化 PLM 平台让企业内外所有人员都可以访问相关信息以保持同步,从而顺利解决了这一问题。

SaaS PLM 解决方案让工程协同更加唾手可得

基于云的软件即服务 (SaaS) PLM 解决方案可为大型企业及中小型企业提供定制化解决方案,其中具有众多优势:

  • 效率:专为满足特定需求而量身定制解决方案
  • 生产率:深入了解企业工作流程
  • 快速实施:通过浏览器实现即时访问
  • 分摊总体拥有成本:订阅无需大量的前期技术投资
  • 扩展协同:内部和外部相关人员均可提供输入
  • 安全性:知识产权安全始终得到保障

SaaS PLM 解决方案就位之后,产品开发中涉及的每个人都能迅速而轻松地访问所需数据,而只需很少或者根本不需要 IT 支持。

免费试用云端 SaaS PLM

不妨了解 Teamcenter X,注册免费试用版,探索如何快速而经济高效地入门,提升跨领域工程生产率并更好地进行产品创新。

分享

相关资源

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm
Webinar

Space Codesign High-Level Synthesis for Hardware/Software Architectural Exploration of an Inferencing Algorithm

Space Codesign Seminar: design flow including HW/SW co-design & HLS that allows developers to migrate compute intensive functions from software running on an embedded processor to a hardware based accelerator.