电子书

操作指南:制定单一、准确的 BOM(物料清单)的更好方式

现代 PLM 解决方案中内置的物料清单软件可帮助工程师为其产品制定单一的 BOM(物料清单)。

制定准确的 BOM(物料清单)离不开所有产品开发参与者的齐心协力。

由 Lifecycle Insights 编制的电子书:《如何高效创建和管理单一、准确的物料清单 (BOM)》中概述了各团队如何做到:

  • 同步多个数据源以保障所有设计领域的 BOM 信息安全。
  • 提供对新 BOM 版本的轻松访问。
  • 使用 BOM 跟踪不同制造方案的产品可变性。
  • 克服任何 BOM 创建和管理方面的挑战。

阅读本电子书,了解确保每个人都根据准确、更新的 BOM 开展工作有多容易。

如何使产品开发的所有部门都能高效利用和查看 BOM

BOM 是产品开发的关键数字主线,可连通制造、采购、销售、财务、维护和管理部门。

这就是为何采用易于访问、可见和高效的协同式 BOM 创建过程对贵公司至关重要的原因。

如今日常产品的复杂性远超以往,因为客户期望能够使用智能、互联的功能。

虽然种种这些需求带来了其他要求和可变性,但通过使用产品生命周期管理 (PLM) 软件,可使制定准确的 BOM 这一任务变得更加轻松。

同步不同类型的 BOM

完整而准确的 BOM 可能包含机械零件、电气和电子元件,以及软件组件。

手动将所有这些数据实施到一个集中的位置繁琐又耗时,还容易产生人为错误。

现代 PLM 解决方案可在每次发生任何设计更改时基于当前输入自动生成 BOM,从而解决该问题。

这些数据之后可供整个企业访问,从而根据单一数据源做出更好的业务决策,即便是远程团队也不例外。

如何处理产品可变性

产品普遍包含各种不同的变型,不论是颜色、尺寸差异,还是软件的细微差别,这些微小的更改都会影响采购、库存管理和销售。

这就是 BOM 在维护准确、更新的必要数据表示方面发挥关键性作用的地方。

试图使用电子表格等传统方法来管理 BOM 会进一步使原本就很复杂的流程变得更加复杂。

通过实施基于 PLM 的 BOM 管理,您的 BOM 便可解决可变性问题,从而节约额外的成本并大大降低出错几率。

基于云的 PLM 解决方案中的物料清单软件

基于云的 PLM 解决方案可为大型企业及中小型企业提供具有成本效益的 BOM 解决方案,其中具有众多优势:

  • 效率:专为满足特定需求而量身定制解决方案
  • 生产率:深入了解企业工作流程
  • 快速实施:通过浏览器实现即时访问
  • 分摊总体拥有成本:订阅无需大量的前期技术投资
  • 扩展协同:内部和外部相关人员均可提供输入
  • 安全性:知识产权安全始终得到保障

凭借 SaaS PLM 解决方案,从工程到维护部门中的每个人都能在任何工作地点轻松访问 BOM。

试用免费版 PLM SaaS

不妨了解内置集成式物料清单软件的 Teamcenter X,注册免费试用版,探索如何快速而经济高效地入门,提升 BOM 可见性并使您的 BOM 能够在诸多方面实现自动化。

分享

相关资源

面向重型装备行业的电动车辆转换改造技术
Infographic

面向重型装备行业的电动车辆转换改造技术

重型装备排放法规敦促工程部门将装备转换为高能效的动力系统。了解我们的解决方案。

法国建筑机械制造商使用 Simcenter Amesim 开发电动轮式挖掘机
Case Study

法国建筑机械制造商使用 Simcenter Amesim 开发电动轮式挖掘机

Mecalac 利用 Siemens Digital Industries Software 的解决方案创建一次即成功的原型

在从内燃机转换成电动机的过程中利用仿真技术优化剪式升降机的性能
Case Study

在从内燃机转换成电动机的过程中利用仿真技术优化剪式升降机的性能

Haulotte 采用 Simcenter 将 Pulseo 升降机的上限升降高度提高了 25%,负载容量加大了 50%