案例分析

Siemens Digital Industries Software 工具助力复合材料设计和制造公司发展

Duqueine 使用 Tecnomatix 和 Teamcenter 帮助改进高性能零件生产

Siemens Digital Industries Software 工具助力复合材料设计和制造公司发展

Duqueine Group(Teamcenter 和 Tecnomatix)

Duqueine Group 专门为航空航天、运动和休闲行业设计和制造复合材料零件和子组件。该公司是复合材料领域的领先企业,在设计和制造用于小批量生产的高性能零件方面拥有广泛的工程和工业技能。

http://www.duqueine.fr

总部:
马西厄, France
产品:
Teamcenter, Tecnomatix
工业板块:
航空航天及国防行业

分享

通过选用 Tecnomatix 解决方案,我们缩短了上市时间并改善了产品质量,提高了我们在客户中的地位。
泽维尔·当热 (Xavier Danger), 工程主管, Duqueine

专注于复合结构

Duqueine Group (Duqueine) 由复合材料专家 Gilles Duqueine 于 1982 年创立,他开发了第一款用于赛车的碳纤维外壳。最初,该公司专门从事原型赛车的制造和复合材料加工。1992 年,Duqueine 安装了第一条碳纤维自行车车轮生产线,并很快成为该类别的世界领导者之一,每年生产 20,000 个车轮。

2004 年,由于与 Techspace Aero(赛峰集团)签订了一份合同,该公司开始渗透到航空航天领域,为 A380 飞机的涡轮反应堆研究和实施收集冷熔剂隧道。同年,Duqueine 还开始为 EADS Sogerma 和 Sicma Zodiac Group 开发飞机客舱内饰和头等舱座椅结构。这有助于在运动和休闲行业打开其他平行的大众市场,并促成为赛车驱动器生产安全系统。

凭借其行业领先的经验,Duqueine 明确的目标是在复合结构领域成为国际知名企业。在过去十年中,Duqueine 的员工人数从 20 人增加到 800 人。Duqueine 现在的市场重点 85% 是航空航天、10% 是一般工业、5% 是体育和休闲。

Specializing in composite structures

新挑战,新解决方案

作为其增长战略的一部分,Duqueine 管理层意识到,如果部署良好的方法并发展协作知识共享,公司需要实施有助于组织多个部门运营的工具。Duqueine 首先在领先的产品生命周期管理 (PLM) 供应商中进行基准测试,以确定满足其需求的最佳产品数据管理 (PDM) 和数字化制造解决方案。

Siemens Digital Industries Software 之所以脱颖而出,是因为其 Teamcenter® 软件和 Tecnomatix® 产品组合为满足 Duqueine 的需求提供了理想协作平台。另外很重要的一点就是,Teamcenter 能够轻松管理 Duqueine 计算机辅助设计 (CAD) 系统 CATIA® 软件创建的数据。不仅如此,Duqueine 的管理层还发现 Siemens Digital Industries Software 显然可以提供出色的支持,Duqueine 认为这对成功部署至关重要。

Duqueine 于 2010 年首次部署了 Teamcenter,随后不久又在 Tecnomatix 产品组合中部署了 Manufacturing Process Planner (MPP) 解决方案。MPP 是 Teamcenter 内部的嵌入式技术。

“我们迅速意识到,如果在工程部门和制造活动之间建立一座良好桥梁,将会在上市时间和知识获取方面给予我们莫大帮助,”Duqueine 工程主管泽维尔·丹吉尔 (Xavier Danger) 说。“这将提高车间数据与工程团队创建的数据之间的一致性。”

在制造阶段部署 Tecnomatix 是自然而然的举动,因为仅维护一个用于共享数据和知识的存储库至关重要。“通过选用 Tecnomatix 解决方案,我们缩短了上市时间并改善了产品质量,提高了我们在客户中的地位,”丹吉尔说。

销售和传播总监斯蒂芬妮·布尔贡 (Stéphanie Burgun) 补充道:“我们已经向客户证明,PLM 解决方案是必不可少的,因为它有助于消除设计错误,且有助于提高产品和工艺数据质量。”

MPP 的另一项优势是它使 Duqueine 能够为任务和工作流创建标准。“借助 Tecnomatix MPP 解决方案,我们能够实现任务标准化,”丹吉尔说。“我们可以跟踪每个任务的执行情况。工程师发现该解决方案有助于定义他们的工作。所有工作都由数字化制造解决方案控制。”

“如今,PLM 技术是 Duqueine 设计和技术数据的主导,连接着 ERP(企业资源规划)工具,”丹吉尔说。“Teamcenter 始终支持一致的数据。拥有单个存储库使 Duqueine 能够实现更高效的制造方案。在此之前,如果我们不得不尝试的制造方案不佳,我们就必须返回 ERP 系统,修改产品,然后再次尝试。我们意识到,我们的工作流程必须使用单个存储库。”

Tecnomatix 解决方案的一个重要优势是能够验证数据。“借助数字化制造解决方案,我们可以捕获产品数据并将其直接链接到我们的 ERP 系统,”丹吉尔说。“当我们构建物料清单 (BOM) 和工艺清单 (BOP) 时,我们可以对其进行验证并将其传输到我们的 ERP 系统。我们知道数据中没有任何错误,PLM 系统中的数据也可能存在于 ERP 系统中。此外,该系统使我们能够始终使用最新版本的数据。”

New challenges, new solutions

缩短产品上市时间

通过数据一致性验证,Duqueine 将上市时间从 30 个月缩短到 14 个月。“在使用 MPP 之前,操作员必须从几个人那里收集信息,”丹吉尔指出。“有时甚至需要一段时间才能意识到某些数据缺失或过时。现在,我们将所有数据都放在一个存储库中,因此工程师和操作员都可以在一个地方获得所有最新信息。在使用 MPP 应用程序之前,数据是手动添加的。现在,有了这个应用程序,许多程序都实现了自动化,这消除了人为错误。

Duqueine 的工程师将 MPP 的模板功能视为一项巨大的优势,因为它使工作人员能够重用现有模型来生成新的 BOM 和 BOP。“重复使用模板使工作变得更加容易,”丹吉尔说。“通常,我们有多个客户使用具有相似几何形状的产品,这使得调整变得非常容易。使用这些模板对 Duqueine 来说非常有价值。事实上,BOM 和 BOP 的 60% 到 70% 的数据都是通过模板创建的。这样可以帮我们节省很多时间。”他指出,模板使用的一个很好的例子是测试机舱设备程序,其中有重复生产。

Reducing time-to-market

流程效率

目前,Duqueine 的 4 个工厂有 150 人使用 Teamcenter。在马西厄,18 名制造工程师每天使用 MPP,负责制造规划和用其作为通往 ERP 系统的桥梁。在产品工程师创建 BOM 数据后,制造工程师创建 BOP 数据。然后在 BOP 中使用 BOM。

使用 MPP 提供了一种在规划过程中使用零件的直接方法。丹吉尔解释说:“测试短舱设备由 1,500 个不同的部件组成。这是一个复杂的产品和组装过程。如果 BOM 和 BOP 仅存在于 ERP 上,则管理更改将非常困难。借助数字化制造解决方案,我们可以只使用我们想要在特定操作中使用的组件。如果考虑大型组件中的大量组件,优势甚至更大。”机床也使用 Teamcenter 进行管理,并使用 MPP 应用程序链接到 BOP。

制造工程师还负责创建工作指导说明。工作指导说明是使用 Microsoft Office® 软件技术创建的 - Word 软件和 Excel® 电子表格软件。这些文档附加于 MPP 中的对象,实际上是 BOP 的一部分。对 BOP 数据进行筛选以提取确切的 BOM。使用 MPP 创建和更新数据后,数据将通过 Excel 导出传输到 ERP。

ERP 仅用于管理生产数据,而 PLM 用于管理车间所需的所有技术信息,包括原材料文件、数控 (NC) 程序和铣削应用程序。

车间的工人会收到工作指导说明,其中包含他们履行职责所需的所有步骤。工作人员还可以使用 MPP 工具访问相关的 3D 数据,从而进一步阐明要执行的工作。使用 CATIA 创建的 3D 数据以 JT™ 数据格式文件的形式进行转换和交付。

Process efficiency

可追溯性和配置管理

Duqueine 使用的其他重要 MPP 功能包括可追溯性和配置管理。“我们所有的客户都有很多要求,而且这些要求经常发生变化,”丹吉尔说。“借助数字化制造工具,我们可以管理不同的版本和不同的变体。我们向不同的站点提供具有不同变体的同一组件。借助此解决方案,我们可以了解每个客户的确切产品变体。”

MPP 应用程序可帮助制造工程师和制造技术人员管理 BOM 中的更改。当 BOM 发生更改时,系统会通知他们特定 BOM 已更改。然后,他们运行 Impact Analysis 应用程序以了解哪个子装配体受 BOM 更改的影响,并检查他们需要做什么来适应相对于 BOP 的更改。如果更改很大,则会为 BOM 中的特定部件创建新版本。

Traceability and configuration management

高性能零件创建

目前,Teamcenter 和 Tecnomatix 的集成解决方案用于所有新的 Duqueine 项目,其中飞机客舱项目使用最广泛。

“Tecnomatix 使我们能够在短时间内为客户制造高性能部件,”高级副总裁兼营销和业务开发经理杰罗姆·奥布里 (Jerome Aubry) 说。“我们制造机器是为了满足客户的确切要求。”

为了积极竞争并保持市场领先地位,Duqueine 必须保持其高性能零件生产能力。“我们知道,如果我们想在法国的众多客户中取得成功,我们必须开发和处理高性能零件,”丹吉尔说。“这是我们与新客户发展业务并提高盈利能力的方式。Tecnomatix 产品组合帮助我们达到更高的质量标准。”

High-performance part creation

转向大规模生产

Duqueine 面临的重要挑战之一是转向大规模生产:“我们开始与汽车行业的大客户进行讨论,”丹吉尔说。“能够制造大量零件对我们来说是一项挑战。为了实现这一目标,我们需要投资于我们的生产线。”

潮汐涡轮机行业也是如此:“为了进入这个市场,我们需要调整我们的生产策略和生产线,”丹吉尔指出。“我们需要缩短产品上市时间。这就是我们可以通过 Tecnomatix 数字化制造解决方案实现的目标。它代表了我们增长路线图上的关键渠道。”丹吉尔补充道:“构成 Duqueine 成功战略的其他市场包括太空、电信和汽车。”

Moving to mass production
Tecnomatix 使我们能够在短时间内为客户制造高性能零件。我们制造机器以满足客户的确切要求。
杰罗姆·奥布里, 高级副总裁、市场和业务发展经理, Duqueine