백서

3D 음향으로 고성능 전자기기의 소음 완화

팬 소음과 스피커 성능을 시뮬레이션하여 음향 품질을 최적화합니다

Simcenter 3D를 통한 팬 소음 CFD 시뮬레이션 결과를 보여주는 노트북 화면

음향 시뮬레이션은 노트북과 같은 고성능 전자기기를 개발하는 엔지니어에게 중요한 기능입니다. 냉각 시스템의 팬 소음과 스피커 음질은 사용자 경험에 큰 영향을 미치는 두 가지 핵심 요소입니다. 본 백서에서는 Siemens Xcelerator 플랫폼의 일부인 Simcenter 3D를 통해 소음 및 소음 성능을 시뮬레이션하고 최적화하는 고급 음향 해석 도구를 제공하는 방법을 살펴봅니다.

고성능 전자기기에서 음향의 중요성

전자기기 성능의 기하급수적인 성장으로 인해 열 발생이 증가하고 이로 인해 팬을 사용하여 효율적으로 냉각해야 하는 상황이 발생합니다. 그러나 팬 소음으로 인해 사용자 경험이 저하될 수 있습니다. 동시에 사용자는 노트북 스피커가 생생한 고품질 사운드를 제공하기를 기대합니다. 따라서 음향 성능은 프리미엄 전자 브랜드의 핵심 차별화 요소로 부상했습니다.

팬 소음은 줄이고 음향 성능은 높여 스피커를 개발해야 하는 엔지니어와 시뮬레이션 전문가에게 최적의 균형을 찾기란 어려운 일입니다. 기존 방법과 물리적 테스트만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 빠르고 정확하며 사실적인 음향 시뮬레이션이 필요하며 이를 통해 신속하고 자신 있게 설계 결정을 내릴 수 있습니다.

자세한 내용을 살펴보고 사용자 경험 및 시뮬레이션 수준의 이점을 파악하십시오.

공유

관련 자료

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.