백서

차세대 전자 시스템 설계를 위한 디지털 트랜스포메이션 전략

Siemens EDA와 함께 시장 출시 시간을 단축하는 동시에 디지털 트랜스포메이션의 5가지 필수 전략으로 전자 제품 설계 프로세스 전체를 간소화하세요.

전자 산업은 새로운 디지털 트랜스포메이션의 시대로 빠르게 접어들고 있습니다. 이 새로운 패러다임에서는 디지털 기술이 제품 설계의 기계적, 전기적 측면 등 모든 면을 통합하여 새로운 비즈니스 프로세스, 문화와 고객 경험을 만듭니다. 또한 제품 고안부터 제조에 이르기까지 설계 프로세스 전체가 간소화되기도 합니다.

전자 시스템 설계의 복잡성 문제 해결

전자 제품은 원래 의도한 작동 환경의 엄격한 지침과 생산성 요건에도 부합해야 하는데, 다양한 업종마다 제품이 부합해야 하는 일련의 복잡한 규제 표준이 따로 있습니다.

이러한 복잡성을 극복하려면 통합, 공유 데이터와
강화된 인텔리전스를 지원하는 차세대 설계 플랫폼이 꼭 필요합니다. 여러 설계 프로세스와 분야를 통합해야 리소스를 최적화하여 개발 시간을 단축하고 비용을 절감할 수 있습니다.

전자 제품 설계의 MBSE

설계 사이클 초창기에 MBSE 인터페이스의 기술을 활용하면 여러 엔지니어링 팀이 동시에 작업할 수 있습니다. 디지털 트윈 모델을 활용하면 설계 사이클 초반부터 복잡한 상호작용, 검증, 분석, 시뮬레이션을 포함할 수 있으므로 비용이 많이 드는 실물 프로토타입의 필요성이 줄어듭니다.

엔지니어링 생산성

지멘스 차세대 시스템 설계 플랫폼은 사용자의 확장성을 제공하는 동시에 복잡한 제품 설계를 관리합니다. 또한, 조직의 규모, 문제점, 설계팀의 전문성 수준을 바탕으로 사용자 니즈에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다. 자동화, 추상화(abstraction), 재사용, 동시 설계 솔루션 분야의 선도 기업으로서 Siemens EDA는 고객의 설계 툴 체인을 더 넓은 범위의 에코시스템으로 연결하고, 전체적으로 원활한 연결을 설정하여 생산성과 처리량을 유지하고 효율성을 보장하며
리스크를 완화하기 좋은 독보적인 입지를 점유하고 있습니다.

백서를 다운로드 받으시고 더 자세히 알아보시기 바랍니다.

공유

관련 자료

블루닷: Catapult-HLS를 이용한 NN기반의 DeepField-PQO 설계 가속화
White Paper

블루닷: Catapult-HLS를 이용한 NN기반의 DeepField-PQO 설계 가속화

고화질 영상에 대한 시장의 수요 증가로 인해 높은 인코딩 비용에 대한 비디오 서비스 제공 업체의 부담이 커지고 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 블루닷은 비디오 인코딩 효율을 향상시키는 AI 기반의 CODEC용 전처리 DeepField-PQO 필터를 개발하였습니다. 블루닷은 필터를 FPGA용 IP로 빠르게 구현하기 위해 HLS를 활용하고, ASIC용으로는 Catapult HLS를 활용하였습니다.

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th