백서

Simcenter를 사용한 SiC 장치의 완전한 특성화

Simcenter는 열 천이 테스트 및 전력 사이클을 포괄적으로 지원합니다

회의실에서 결과를 보여주는 그래프를 참조하면서 SiC 테스트 결과를 발표하고 있는 엔지니어

실리콘과 탄소로 구성된 반도체 소재인 SiC(탄화규소)는 전기차, 전원 공급 장치, 모터 제어 회로, 인버터 등 고전압 응용 제품에 적합한 전력 장치의 생산에 활용됩니다. SiC는 비용 효율성과 간단한 제조 프로세스로 인해 역사적으로 시장을 지배해 온 IGBT, MOSFET 등 기존 실리콘 기반 전력 장치에 비해 많은 이점을 제공합니다.

◆◆기존 실리콘 기반 기술 대신 실리콘 카바이드와 같은 WBG(와이드 밴드갭) 소재를 활용하면 스위칭 속도가 빨라지고 항복 전압이 높아집니다. 이러한 발전은 더 작고, 더 빠르며, 더 안정적이고, 더 효율적인 전력 장치의 개발을 촉진합니다.

그러나 새로운 기술로 인해 열 저항, 장치 무결성 및 장치 견고성에 대한 문제가 발생합니다. 본 백서에서는 Simcenter를 통해 최신 테스트 표준을 준수하는 열 천이 상태 테스트 및 전력 사이클링의 새로운 방법론으로 이러한 문제를 해결하는 방법을 설명합니다.

공유

관련 자료

중장비 산업을 위한 EV 변환 개조 기술
Infographic

중장비 산업을 위한 EV 변환 개조 기술

엄격한 규정과 변화하는 고객 요구사항에 대응하려면 중장비 업계는 개발 프로세스를 혁신해야 합니다. 이 인포그래픽에서는 EV 변환 개조 기술을 요약하고 기계에 가장 적합한 전기 아키텍처를 선택합니다.

프랑스 건설 기계 제조업체, Simcenter Amesim을 사용하여 최초의 전기 휠 굴착기 개발
Case Study

프랑스 건설 기계 제조업체, Simcenter Amesim을 사용하여 최초의 전기 휠 굴착기 개발

Mecalac, Siemens Digital Industries Software의 솔루션을 활용하여 처음부터 올바른 프로토타입 제작

시뮬레이션을 활용하여 ICE에서 전기 모터로 변환하는 시저 리프트 성능 개선 지원
Case Study

시뮬레이션을 활용하여 ICE에서 전기 모터로 변환하는 시저 리프트 성능 개선 지원

Haulotte는 Simcenter를 사용하여 Pulseo 리프트의 최대 작업 높이를 25%, 적재 용량을 50% 향상합니다