백서

블루닷: Catapult-HLS를 이용한 NN기반의 DeepField-PQO 설계 가속화

블루닷의 AI 기반 DeepField-PQO IP

최근 Mobile 트래픽에서 동영상이 차지하는 비율이 기하급수적으로 증가하고 있다. 이러한 비디오 트래픽 증가 추세는 인터넷/동영상 기술의 발달과 동영상 소비패턴의 변화에 기인하고 있다.

비디오 서비스 플랫폼회사들은 더 좋은 화질과, 더 적은 용량으로 인코딩하기 위해 많은 비용을 감수해야 한다. 이러한 문제를 해결하기 위해 블루닷은 AI기반의 CODEC용 전처리 필터인 DeepField-PQO를 개발 하였다. 기존의 개발 방식으로는 AI기반 알고리즘이 점점 더 복잡해지면서, 설계, 검증에 많은 시간이 소요되어 개발 기간을 줄이는데 한계가 있다. 우리는 이를 해결하기 위해 FPGA에 HLS 도입을 하여 개발 하였고, ASIC을 타켓팅하기 위해서 Catapult HLS 도입하였다.

Catapult HLS 도입으로 성능을 개선하기 위한 Spec변경에 유연하게 대처할 수 있었고, 더 쉽게 협업, 검증, 코드 재사용으로 전체 개발 기간을 단축할 수 있었다.

공유

관련 자료

블루닷: Catapult-HLS를 이용한 NN기반의 DeepField-PQO 설계 가속화
White Paper

블루닷: Catapult-HLS를 이용한 NN기반의 DeepField-PQO 설계 가속화

고화질 영상에 대한 시장의 수요 증가로 인해 높은 인코딩 비용에 대한 비디오 서비스 제공 업체의 부담이 커지고 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 블루닷은 비디오 인코딩 효율을 향상시키는 AI 기반의 CODEC용 전처리 DeepField-PQO 필터를 개발하였습니다. 블루닷은 필터를 FPGA용 IP로 빠르게 구현하기 위해 HLS를 활용하고, ASIC용으로는 Catapult HLS를 활용하였습니다.

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th