프레젠테이션

차량 에너지 관리 시설의 가상 투어

차량 에너지 관리 테스트 셀에서 테스트 중인 차량

자동차 산업은 현재 큰 변화를 겪고 있습니다. ICE는 더 조용하고 효율적인 배터리로, 인간 운전자는 자율주행차와 센서로 대체되고 있습니다.

이러한 변화가 일어남에 따라 엔지니어는 이제 그 어느 때보다 상호 연결된 시스템이나 메카트로닉스 시스템의 VEM(차량 에너지 관리)을 최적화해야 합니다. 이러한 모든 시스템은 최대한 지속 가능한 방식으로 차량에 유입되는 에너지의 균형을 맞춰야 합니다.

엔지니어의 VEM 방법론 개발을 지원하기 위해 Simcenter 엔지니어링 팀은 프랑스 리옹에서 전용 테스트 실험실을 운영합니다.

차량 에너지 관리 시설의 가상 투어를 통해 다음을 확인해 보십시오

  • VEM 테스트 셀
  • 계측 실험실
  • 시뮬레이션 사무실
  • 계측 설계 사무실
  • 기타 기능

차량 에너지 관리 테스트 요구사항을 위한 전용 시설

  • 개별 컴포넌트뿐만 아니라 전체 차량 수준에서 VEM 동작 관찰
  • 성능 벤치마킹
  • 운전자 편의, 효율성을 포함한 다중 속성 밸런싱 수행
  • 후기 단계 문제를 해결하고 최종 개선 수행
  • 전담 팀을 통해 VEM 프로세스의 모든 단계를 관리 및 실행

차량 에너지 관리 테스트 셀: VEM 테스트 시설의 중심

VEM 테스트 시설의 중심에는 VEM 테스트 셀이 있습니다. 스핀들 드라이브 섀시 다이노가 있는 기후 제어실로 전체 차량 수준에서 VEM을 관찰할 수 있습니다.

다이노의 핵심 기능은 사용 안정성과 반복성이 우수한 다양한 위치에서 센서를 사용하여 엔지니어링 분석을 할 수 있다는 것입니다. 특히 R&D 에너지 분석에 적합하므로 내구성, 보정 또는 EOL(End-of-Line) 테스트 시퀀스 등에 적합합니다.

이 다이노는 차량의 모든 요소를 통합하고 OEM뿐만 아니라 공급업체에 전체 차량 환경에서 컴포넌트를 테스트할 수 있는 기능을 제공합니다. 이를 통해 엔지니어는 테스트 프로세스 중에 보다 정확한 결과를 얻고 테스트 중에 얻은 결과가 실제 동작과 일치하는지 확인할 수 있습니다.

공유

관련 자료

블루닷: Catapult-HLS를 이용한 NN기반의 DeepField-PQO 설계 가속화
White Paper

블루닷: Catapult-HLS를 이용한 NN기반의 DeepField-PQO 설계 가속화

고화질 영상에 대한 시장의 수요 증가로 인해 높은 인코딩 비용에 대한 비디오 서비스 제공 업체의 부담이 커지고 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해 블루닷은 비디오 인코딩 효율을 향상시키는 AI 기반의 CODEC용 전처리 DeepField-PQO 필터를 개발하였습니다. 블루닷은 필터를 FPGA용 IP로 빠르게 구현하기 위해 HLS를 활용하고, ASIC용으로는 Catapult HLS를 활용하였습니다.

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th