eBook

스마트 커넥티드 제품 개발을 지원하는 디지털 트윈 및 디지털 스레드를 비롯한 PLM의 이점

스마트 커넥티드 제품 개발을 지원하는 PLM의 이점

오늘날 고객이 요구하는 스마트 기능을 제공하려면 기계 제품 설계와 함께 전자, 전기 시스템 및 소프트웨어를 제품에 통합해야 합니다.

Lifecycle Insights에서 제공하는 본 eBook에서 제품 개발의 난관에 대응하기 위한 핵심 기술 지원 솔루션인 디지털 트윈과 디지털 스레드에 대해 알아보십시오.


증가하는 제품 복잡성에 대응

스마트 커넥티드 제품으로 전환하면 모든 설계 영역에 걸쳐 복잡성이 증가하며, 이에 따라 많은 어려움이 발생합니다. 고객과 시장은 이제 고급 지능형 기능을 요구합니다. 기존 제품에 비해, 이러한 기능을 구현하려면 보다 강력한 처리 능력, 더 빠른 센서 지원 샘플링 및 보다 큰 네트워크 대역폭이 필요합니다. 이러한 요구 사항을 충족하는 것은 간단한 작업이 아닙니다.

본 Lifecycle Insights의 eBook '스마트 커넥티드 제품 구축: 핵심 기술 지원 솔루션을 통해 제품 개발의 난관을 극복하는 선두 제조업체'에서 엔지니어링 분야 임원들을 대상으로 실시한 최근 연구를 통해 업계 과제에 대해 알아보고 기존 솔루션과 혁신 솔루션을 비교해 보십시오. (이 시리즈 중 다른 주제에 대한 eBook도 읽어보십시오.제품 개발 딜레마: 제품 개발 리더가 제품 요구 사항을 충족하고 납품 일정을 준수하기 위한 다섯 가지 전략)

PLM 이점 #1: 디지털 트윈에 대한 협업

본 eBook을 통해 기업은 디지털 트윈을 최대한 활용하는 방법을 알아보고 스마트 제품 설계에 혁신적인 접근 방식을 취할 수 있습니다. 디지털 트윈은 조직이 각 팀의 설계 작업을 신뢰할 수 있는 소스로 관리하도록 지원합니다. 모든 설계 팀은 이러한 디지털 정의에 액세스할 수 있으므로 모두가 개발 프로세스 전반에 걸쳐 동일하게 이해합니다.

PLM 이점 #2: 디지털 스레드 추적 및 관리

본 eBook을 통해 기업은 PLM 솔루션의 역할을 살펴보고 엔지니어링 팀과 기능 부서에 걸쳐 디지털 스레드를 추적 및 관리하여 혁신을 추진할 수 있습니다. 어떻게 변화를 쉽게 관리하고 엔지니어링 분야 간에 정의에 대해 논의할 수 있는지 알아보십시오. PLM 솔루션은 모든 이해관계자에게 신뢰할 수 있는 소스를 제공하여 협업하고 제품 설계 전체에 대해 최신 상태를 유지하는 데 도움을 줍니다.

최고의 PLM 솔루션인 Teamcenter 및 Teamcenter X

Teamcenter PLM은 적응력이 뛰어난 최신 PLM(제품 라이프사이클 관리) 소프트웨어 제품군으로, 온프레미스(on-premise) 또는 SaaS로 제공하여 일상 업무를 혁신할 수 있습니다. Teamcenter가 가장 포괄적인 디지털 트윈을 구현하고 제품 라이프사이클 전반에 걸쳐 모든 이해 관계자와 프로세스를 연결하는 디지털 스레드를 제공하는 방법에 대해 알아보십시오.

유연한 배포 옵션(온프레미스, 클라우드, SaaS) 중에서 선택하여 가치 실현 속도를 높이고 소유 비용을 절감할 수 있습니다. 사용자 정의가 아닌 구성을 사용하여 고유한 비즈니스 프로세스에 맞게 Teamcenter를 적용하고 다른 업계 최고 수준의 분야 및 비즈니스 애플리케이션과 통합하여 PLM을 확장합니다.

Teamcenter는 비즈니스에 맞게 성장하고 변화하도록 설계된 PLM 플랫폼입니다. 이는 Teamcenter X 클라우드 PLM의 주요 특징 중 일부에 불과합니다.

Teamcenter X의 무료 체험판을 사용해 보십시오.

공유

관련 자료

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.