eBook

NX가 제너러티브 기술을 발전시키는 방법에 대해 알아보십시오

예상 소요 시간: 18분

CIMdata의 최신 e-book은 NX가 제너러티브 기술을 선도하는 방법을 소개합니다

본 e-book을 통해 다음 내용에 대해서도 알아보실 수 있습니다:

  • 토폴로지 최적화 및 컨버전트 모델링 등과 같은 새로운 설계 방식
  • 제너러티브 설계의 모든 것
  • 반복 사이클
  • 제너러티브 설계 사례

CIMdata는 제품 설계에 NX 혁신 기술을 사용해 본 e-book에 소개된 새로운 방식으로 한층 가볍고 강력한 제품을 제작하는 방법을 소개합니다.


Click the link below to download the e-book.

Explore more design options in less time with generative design

Generative design is turning the traditional design paradigm on its head. Conventional design methods rely on a "model then analyze" iterative cycle, but in generative design, the product designer first identifies the necessary design space and design goals. Once initialized, software algorithms do the job of automatically cycling through numerous geometric model permutations seeking an optimum solution based on defined constraints without the need for human intervention. Generative design methods facilitate faster decision-making, and with a given set of conditions, designers can conduct more experiments in much less time than is possible with traditional design methods.

Minimize cost and optimize performance with generative technology

The emerging technology of generative design is gaining interest in product development communities because it creates optimized product designs from requirements and constraints rather than by making the geometry first and then validating. Designs are optimized to objectives like minimum cost and weight when using physics-based simulation and other analysis methods that consider performance requirements. This approach reduces material waste and cost by creating models that require only the material amount needed to meet product requirements.

Utilize topology optimization to reduce material use

The most recognized generative design process is topology optimization. It optimizes material layout within given design spaces for a set of functional requirements, including loads, boundary conditions, and constraints. Typically, the optimization goal is to meet the model's structural strength while minimizing its mass, thereby reducing its weight while saving on material. While most implementations are in prototype study or one-off parts, the future will bring more examples staged in a production environment. Although the future direction is uncertain, Siemens NX software has set the fundamental first stage to support their customers' generative design journey no matter which direction that journey will take.

공유

관련 자료

Siemens Xcelerator 솔루션을 통한 배터리 제조 혁신
Video

Siemens Xcelerator 솔루션을 통한 배터리 제조 혁신

소프트웨어, 하드웨어, 서비스를 포괄하는 통합 포트폴리오인 Siemens Xcelerator 기반의 업계 솔루션 포트폴리오를 살펴보고 디지털 여정을 시작하십시오. 자세히 알아보기

배터리 제조 프로세스를 디지털화하여 결함률 감소
E-book

배터리 제조 프로세스를 디지털화하여 결함률 감소

시뮬레이션을 통해 배터리 제조 프로세스와 생산 기계를 디지털화하여 유연한 기계를 생산하십시오. 자세히 알아보십시오.

배터리 기계의 디지털 트랜스포메이션
E-book

배터리 기계의 디지털 트랜스포메이션

제조업체는 디지털 트랜스포메이션을 통해 빠르게 확장하고 변화하는 비즈니스 요구에 적응할 수 있습니다. 자세히 알아보기