eBook

디지털화를 통해 항공기 인증을 간소화하는 5가지 방법

오렌지빛으로 물든 하늘을 배경으로 산 위로 날아오르는 항공기

검증 및 인증 관리에 대한 디지털 접근 방식은 다양하고 광범위한 이점을 제공합니다. 이 eBook에서는 요구사항에서 검증을 거쳐 인증까지 연결된 검증 및 인증 디지털 스레드를 통해 기존의 A&D(항공우주 및 방위) 프로그램을 한층 개선할 수 있는 5가지 방법을 살펴봅니다.

디지털화가 항공기 인증에 미치는 영향

디지털화는 설계 및 제조 작업의 주축이 되었습니다. 수동 작업은 많은 시간이 소요되고 오류가 발생하기 쉬우므로 검증 및 인증 활동을 관리하려면 디지털화를 도입할 필요가 있습니다.

디지털 인증 관리 시스템을 채택하면 문서 중심 접근 방식에서 데이터 중심 접근 방식으로 프로세스가 전환되므로 실시간 검토 및 구성 제어를 지원하면서 계획, 테스트 정의, 절차 및 기타 문서를 세부적으로 변경할 수 있습니다.

디지털 인증 관리는 데이터 세트 내에서 일관성을 제공하기 위해 개발 팀, 제조업체, OEM 및 공급망 간에 표준화된 시스템을 구축합니다. 국방/항공기업은 이 시스템을 통해 인증 작업을 공유 책임으로 만들기 위해 확장된 엔터프라이즈 전반에 걸쳐 책임을 기반으로 실행 가능한 워크플로를 구축할 수 있습니다. 공통 플랫폼은 실시간 대시보드 보고 및 분석을 통해 감항성 상태에 대한 가시성을 제공하여 프로그램에서 일정과 예산을 준수하도록 합니다. 안전한 클라우드 기반 서비스를 통해 언제 어디서나 인증 데이터를 생성, 수정 및 연결하고 추적할 수 있습니다.

항공기 요구사항 관리

검증 관리 디지털 스레드를 활용한 항공기 요구사항 관리는 A&D 개발 프로그램의 포괄적 디지털 트윈을 지원하며 이를 통해 워크플로에서 시작되는 검증 및 인증 과제를 일상적인 제품 개발 작업에 통합하여 인증 프로세스를 가속합니다. 간소화된 폐루프 접근 방식은 검증 및 인증 프로세스를 전체 항공기 프로그램 계획에 통합하므로 모든 개발 단계에서 인증 목표를 충족할 수 있습니다.

검증 관리는 클라우드 기반 서비스를 통해 여러 부서 및 전체 공급망에 걸쳐 모든 검증 및 인증 산출물 간에 완전한 추적성을 제공합니다. 이러한 단일 통합 환경을 구현하면 검증 작업이 요구사항에 따라 계획되고 올바른 순서로 실행됩니다.

XaaS(Xcelerator-as-a-Service)를 활용하면 액세스하기 쉽고 확장 가능하며 유연한 방식으로 전 세계에서 가장 포괄적인 디지털 트윈을 생성할 수 있습니다. 디지털 트랜스포메이션을 촉진하는 Xcelerator에 대해 더 자세히 알아보십시오.

공유

관련 자료

중장비 산업을 위한 EV 변환 개조 기술
Infographic

중장비 산업을 위한 EV 변환 개조 기술

엄격한 규정과 변화하는 고객 요구사항에 대응하려면 중장비 업계는 개발 프로세스를 혁신해야 합니다. 이 인포그래픽에서는 EV 변환 개조 기술을 요약하고 기계에 가장 적합한 전기 아키텍처를 선택합니다.

프랑스 건설 기계 제조업체, Simcenter Amesim을 사용하여 최초의 전기 휠 굴착기 개발
Case Study

프랑스 건설 기계 제조업체, Simcenter Amesim을 사용하여 최초의 전기 휠 굴착기 개발

Mecalac, Siemens Digital Industries Software의 솔루션을 활용하여 처음부터 올바른 프로토타입 제작

시뮬레이션을 활용하여 ICE에서 전기 모터로 변환하는 시저 리프트 성능 개선 지원
Case Study

시뮬레이션을 활용하여 ICE에서 전기 모터로 변환하는 시저 리프트 성능 개선 지원

Haulotte는 Simcenter를 사용하여 Pulseo 리프트의 최대 작업 높이를 25%, 적재 용량을 50% 향상합니다