eBook

산업용 기계를 위한 APS(고급 계획 및 스케줄링)

APS 소프트웨어로 불완전한 공급망을 최대한 활용

산업용 기계를 위한 APS 소프트웨어

산업용 기계 제조업체에는 제품을 더 빠르게 제공하고 고객의 요구를 충족할 수 있는 창의적인 방법이 필요합니다.

고급 계획 및 스케줄링 소프트웨어, 즉 APS 소프트웨어는 모든 유형의 제조업체가 비효율성과 잠재적인 문제를 파악하는 데 도움이 됩니다.

APS 소프트웨어는 제조업체가 기계, 생산 라인 및 리소스를 스케줄링하는 데 사용되며, 서비스 및 물류에도 사용됩니다.

이 무료 eBook을 다운로드하여 APS 소프트웨어의 이점을 알아보고 솔루션 통합을 시작하는 방법을 알아보십시오.

APS(고급 계획 및 스케줄링) 소프트웨어 통합

고급 계획 및 스케줄링 소프트웨어는 제조, 서비스 및 물류에 영향을 미치므로 기존 시스템과 연동해야 합니다.

적절한 솔루션을 ERP(전사적 자원 관리), 회계 및 예측 소프트웨어, 스프레드시트, MES(제조 실행 시스템) 및 SFDC(제조 현장 데이터 수집) 시스템과 통합할 수 있습니다.

산업용 기계 제조업체는 장기적인 생산 역량 계획과 개별 리소스에 대한 세부 검토, 그 사이의 모든 과정을 위해 APS 소프트웨어를 구현합니다.

사용자는 계획 및 스케줄링 기능을 필요에 맞춰 사용자 정의할 수 있으므로 수요 및 생산 역량의 변화에 신속하게 대응하고 정시 납품을 유지할 수 있습니다.

APS 소프트웨어로 프로세스에 대한 가시성 확보

APS 제조 기능을 통해 기업은 현재 로드를 시각화하고, 예기치 않은 이벤트의 영향을 보다 잘 파악하며, 가상 시나리오를 분석하고, 대안을 비교할 수 있습니다.

이러한 인사이트는 사용자가 충분한 정보에 입각한 결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다.

이는 궁극적으로 경쟁사보다 고객의 요구를 더 잘 충족할 수 있는 보다 비용 효율적인 운영으로 이어집니다.

이 eBook을 다운로드하여 APS 솔루션을 채택하는 산업용 기계 제조업체가 경쟁력과 수익성이 더 높은 이유를 알아보십시오.

APS 제조 솔루션으로 생산 운영 최적화

계획과 일정의 결정은 복잡하며, 스프레드시트와 같은 도구로는 의사 결정으로 인한 모든 영향을 항상 파악할 수 없습니다.

APS(고급 계획 및 스케줄링) 소프트웨어는 다음과 같은 이점을 기반으로 이러한 결정에 집중합니다.

  • 생산의 전방 가시성 향상
  • 라인 효율성 및 기계 사용 개선
  • WIP(진행 중인 작업) 감소
  • 보다 손쉬운 영향 분석
  • 보다 신속한 변경 관리
  • 한층 향상된 고객 서비스

APS 제조 솔루션을 도입하면 사용자가 충분한 정보에 입각하여 더 빠르게 의사 결정을 수행하고 경쟁사보다 신속하게 이동할 수 있습니다.

공유

관련 자료

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.