EIGSA, 고객 응답 시간 20% 단축
Equipos Industriales del Golfo SA는 터빈용 연료 가스 컨디셔닝 패키지, 가스 측정 패키지, 가스 분리기 패키지, 냉난방 패키지 등 석유 및 발전 산업에서 사용되는 장비를 설계, 제조, 유지 관리합니다.
Solid Edge 라이선스 1개로 시작해 현재 14개의 라이선스를 보유하고 있습니다. 또한 NX 및 NX Nastran 솔루션을 인수하여 엔지니어링 개발 사이클 타임을 60% 단축할 수 있었습니다.
Equipos Industriales del Golfo, S.A.(EIGSA)는 압력 용기, 열교환기, 공기 냉각기, 가스 분리기의 설계, 제조, 유지 보수, 설치를 전문으로 하는 멕시코 회사입니다. EIGSA는 1988년에 설립되었으며 주로 공기 냉각기 및 열교환기와 같은 공정 장비의 수리에 중점을 두고 있습니다. 1996년 EIGSA는 열 및 메카니컬 설계, 상세 설계, 장비의 완전한 제조를 망라하여 사업 범위를 확장했습니다.
EIGSA의 비전은 멕시코 에너지 산업을 위한 공정 장비의 설계 및 공급에서 리더십을 유지하고 연구 개발을 통해 경쟁력 있는 가격으로 기술적으로 진보된 솔루션을 제공하는 것입니다. 주요 고객으로는 국영 석유 회사인 Petróleos Mexicanos(PEMEX)와 국영 전력 회사인 Comisión Federal de Electricidad(CFE)가 있습니다. EIGSA는 석유화학, 정유, 탐사 및 생산, 2차 석유화학 등 회사의 모든 사업 부문에서 PEMEX와 협력하고 있습니다. 지난 5년 동안 EIGSA는 탐사 및 생산, 특히 해양 석유 설비에 사용되는 공정 장비에 더 중점을 두었습니다.
또한 EIGSA는 ICA Flour, McDermott, Cameron, Schlumberger, Cotemar, Avanzia, Demar 등 주요 석유, 가스, 공정 EPC(엔지니어링, 조달, 건설) 회사에 장비와 서비스를 제공합니다.
사업이 확장됨에 따라 EIGSA는 특수 공정 장비의 설계, 조달, 건설에서 효율성을 개선하고 사이클 타임을 단축하고자 했습니다. 제조 오류를 줄이고 고객 응답 시간을 단축하는 것을 목표로 삼았습니다. "공공 부문의 기술 및 상업 제안은 인수, 임대 및 서비스 법률이 적용되고 완료 시간이 매우 제한되기 때문에 응답 시간을 단축하는 것이 매우 중요합니다."라고 EIGSA의 최고운영책임자(COO)인 Gerardo Espinosa Bravo는 설명합니다.
EIGSA는 목표를 달성하고자 설계, 분석, 제조를 위한 첨단 기술 솔루션을 찾기 시작했습니다. 여러 공급업체의 제품을 비교한 후 PLM(제품 라이프사이클 관리) 전문업체인 Siemens Digital Industries Software를 선호 공급업체로 선택했습니다.
EIGSA는 여러 가지 이유로 Siemens Digital Industries Software와 협력하기로 결정했습니다. Siemens는 전체 설계-제조 프로세스를 처리하는 전체 통합 솔루션 제품군을 제공하며 애플리케이션은 확장 가능하므로 EIGSA는 경제적 투자를 최적화하고 프로젝트 요구사항에 따라 시스템을 확장할 수 있습니다. 또한 EIGSA는 Siemens가 3D 솔루션에 널리 사용되는 지오메트리 엔진인 Parasolid® 소프트웨어를 소유하고 개발한다는 점을 높이 평가했습니다.
EIGSA는 먼저 설계 엔지니어링 그룹에서 Solid Edge® 소프트웨어를 구현했으며, 이후 소프트웨어 사용을 세부 엔지니어링 및 제조로 확장했습니다. "Solid Edge 라이선스 1개로 시작해 지금은 14개의 라이선스를 보유하고 있습니다."라고 Espinosa Bravo는 말합니다. "또한 NX와 Simcenter Nastran 솔루션을 사용하여 엔지니어링 개발 사이클 타임을 60% 단축할 수 있었습니다."
Siemens Digital Industries 솔루션의 일부 기능은 EIGSA의 개발 프로세스에서 특히 유용합니다. 한 가지 예는 용접 설계 기능으로, 엔지니어가 용접 프로세스와 관련된 재료와 기계를 고려하여 용접 위치를 매핑할 수 있습니다. 용접 맵은 제조 프로세스의 시각화를 지원하고 품질 관리자가 품질 기록에 필요한 문서를 개발하도록 지원합니다.
Siemens Digital Industries Software 솔루션에는 고급 CAE(Computer-Aided Engineering) 도구가 포함되어 있습니다. EIGSA는 FEA(유한 요소 해석) 시뮬레이션을 구현하여 장비 설계의 구조적 성능을 검증했습니다. 분석 및 3D 설계를 사용하여 성능과 품질을 개선하고, 물리적 프로토타입 제작에 대한 EIGSA의 의존도를 줄이고, 고객 응답 시간을 20% 단축했습니다.
Siemens Digital Industries Software는 솔루션과 애플리케이션 외에도 모든 EIGSA 직원을 위한 컨설팅 및 교육 과정을 제공하여 팀이 플랫폼의 이점을 최대한 활용하도록 지원합니다. EIGSA는 교육을 통해 분석 수행에 소요되는 시간을 늘리고 지속적으로 개선 프로세스를 개발하여 컴포넌트 비용을 대폭 절감하고 장비 무게를 크게 줄일 수 있었습니다.
이 교육 프로그램의 이점으로 EIGSA 직원은 전문성을 향상하고 첨단 기술에 대한 경험을 통해 역량을 개발하고 강화할 수 있었습니다.
2년 전, EIGSA는 물리적 장비에 있는 데이터를 매우 효율적으로 파악할 수 있는 도구인 고급 Leica 3D 레이저 스캐너를 구입했습니다. 특히, 이 스캐너를 통해 EIGSA는 장비, 배관, 구조물, 기타 컴포넌트의 모델링을 간소화하는 데 사용할 수 있는 Point Cloud 데이터를 신속하게 얻을 수 있습니다. Point Cloud 데이터는 제품 개발을 위해 NX™ 소프트웨어에서 직접 사용 및 편집할 수 있습니다.
EIGSA는 업계 최초로 산업 시설에서 3D 스캐닝 도구를 사용하고 있습니다. 대규모 건설에서 스캔한 데이터와 함께 NX를 사용하면 현장의 요구사항에 따라 장비를 설계 및 조립하고 1mm의 오차 범위로 건설 계획을 생성할 수 있습니다.
Siemens Digital Industries 솔루션을 통해 EIGSA는 더 나은 서비스를 제공하고 고객과 더 쉽게 정보를 교환할 수 있습니다. Siemens Digital Industries Software 솔루션은 업계에서 가장 일반적으로 사용되는 다른 프로그램에 있는 파일을 읽을 수 있기 때문에 EIGSA는 유한 요소 시뮬레이션을 쉽게 수행하고, 3D 스캐닝 기술을 사용하고, 3D 시각화를 활용하고, 고객에게 더 유리한 서비스를 제공하기 위해 기타 작업을 수행할 수 있습니다.
"Siemens Digital Industries에서 제공하는 최신 설계 도구를 바탕으로 고객에게 고성능 솔루션을 제공할 수 있습니다."라고 Espinosa Bravo는 말합니다. "Siemens Digital Industries Software 솔루션은 국제적으로 최고 수준의 품질 표준에 도달하도록 지원합니다."