ホワイトペーパー

Addressing thermal design challenges for autonomous vehicle LIDARs

vehicle engineering lidars

With announcements from a large number of automakers to commercialize autonomous cars by 2021, number and variety of sensors in vehicles are poised to grow significantly posing new challenges for vehicle engineering for automakers and suppliers. At the same time, designing for harsh automotive environments with significantly higher reliability and safety requirements is a new challenge for many electronics companies who have an opportunity to disrupt the automotive industry. Design, performance and reliability of LIDARs, a key sensor critical to offer a robust 360° vision to autonomous cars, are impacted by its thermal behavior.

This white paper is aimed at highlighting thermal-driven design challenges for LIDARs as well as impact of vehicle integration strategy on reliability in real-world operation. We’ll showcase how electronics thermal characterization and simulation tools offer the functionality and accuracy that engineers can rely on to address such challenges.


共有

関連情報

CAD設計者の時間を奪っている最大の要因とは?
Infographic

CAD設計者の時間を奪っている最大の要因とは?

CADに弱点がある? CAD設計には無駄にしている時間があります!

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。
Infographic

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。

PLMとは何かコスト効果が高く高速のクラウド型Teamcenter Xを導入すると、革新的な製品を市場にいち早く投入できます。その詳細をご覧ください。詳細情報

ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM
Video

ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM

Teamcenter Xを使うことで、どれほど小さなスタートアップ企業でも、クラウドPLMとともに成長できることが分かります。クラウドPLMは、チームがいつでもどこでも製品を開発し、提供できるように支援します。