ホワイトペーパー

シミュレーション・ソフトウェアでHVACのエネルギー消費を最小化

効率を最適化し、気候変動の危機を回避

HVACのエネルギー消費を支えるソーラーパネルが設置された田舎都市の風景。

HVACは、建造物や建築物の快適さを維持するために、膨大なエネルギーを必要とします。しかし、そうしたエネルギーの消費が環境を破壊するサイクルを生みます。空調は余分なCO2を生成して地球温暖化を促進し、その結果、さらに多くの空調環境を求めるようになります。

HVAC業界は、どのようにしてコスト、品質、時間を考慮しながらこのサイクルを遅らせることができるでしょうか?

問題を理解することは問題を修正する最初のステップであり、シミュレーションは、競争力を維持しながらHVAC関連の気候変動を効果的に遅らせたり止めたりするために欠かせないツールです。

このホワイトペーパーをダウンロードし、シミュレーションを使用して必要な物理プロトタイプの数を最小限に抑え、開発を加速してコストを削減する方法をご確認ください。

HVACのエネルギー消費量が最も高い場所

1世紀以上前にエアコンが発明されて以来、その基本的な動作メカニズムはほとんど変わっていません。変更は、加えるのが難しい場合があります。ある領域でのコンポーネントのエネルギー使用を改善すると、別の領域のエネルギー使用に悪影響を及ぼします。

電気を使用している製品やプロセスは、エネルギーを供給する混合電力システムに依存しているため、外部的には排出量はゼロではありません。

内部的には、エアコンで使用される作動流体や冷媒には有害な要素が含まれています。HVAC機器が老朽化すると、コンポーネント間の封印などに生じた微細な割れ目から温室効果ガスが漏れだします。

データセンターは、地球の電力使用量の約1%を占めています。電力の一部は、コンピューター自体に電力を供給するために使用されます。それ以外の電力は、周囲の環境を冷却するために使用されます。

エネルギー伝達を改善してより効果的な冷却を実現し、熱移動を視覚化してシステムレベルで最適化する必要があります。

HVACシミュレーション・ソフトウェアで、気候変動の原因となるCO2排出量を削減

再生可能エネルギー源の必要性が高まるにつれ、競争力のある、ビジネスに精通した手法を使用して、新しいテクノロジーとプロセスを同時に進化させる必要があります。このためには、シミュレーション・ソフトウェアを使用して、特定の要件セットに適切なシステムを適合させ、コストがかかり予期せぬエラーを考慮する必要があります。

シミュレーション目的でデジタルツインを使用すると、次のことが可能になります。

  • エネルギーが浪費される可能性のある箇所を特定する
  • 変更したコンポーネントがシステム全体にどのような影響を及ぼすのかを判断する
  • 予期せぬ問題が発生する前に解決策を見つける
  • HVACシステムを定義して、ニーズや場所に合わせて拡張する

HVAC、気候変動、シミュレーション・ソフトウェアはすべて関連

この無料のホワイトペーパーを入手して、次の疑問の答えを見つけましょう。

  • HVACは気候変動にどのような役割を果たしているのか?
  • HVACは間接的に、環境にどのような影響を及ぼしているのか?
  • HVACは直接的に、周囲の大気にどのような影響を及ぼしているのか?
  • HVACはコンピューターやサーバー、データセンターをどのように支えているのか?
  • HVACの最適化以外に、どのような持続可能性のアイデアがあるか?
  • なぜシミュレーションが解決策なのか?

ホワイトペーパーを読めば、こうした疑問の答えが見つかります。

共有