ホワイトペーパー

RISC-VコアとSoCの完全性を保証

ギャップや矛盾のない検証プロセス

RISC-VコアとSoCの完全性を保証

オープンソースのRISC-Vプロセッサー・アーキテクチャの登場は、知的財産 (IP) とシステム・オン・チップ (SoC) の世界を揺るがしています。業界の関心も高く、多くの取り組みが進行中です。市場で成功するRISC-Vコアを提供するには、機能性、安全性、セキュリティ、信頼性など、設計の完全性をあらゆる面から検証する必要があります。RISC-Vを評価するSoC開発者は、設計の完全性が基準を満たすものかどうかを確認しなければなりません。コアが正しく統合されていることを確認するためには、コアレベルの検証手順を再度実行し、追加の作業を行えば良いと設計者は考えているかもしれません。しかし、オプション機能や実装の柔軟性、拡張機能への対応の必要性があるため、RISC-Vコアの検証は非常に困難です。

このホワイトペーパーは、シーメンスEDAのRISC-V Integrity Verificationソリューションを使用して、プロセッサーのコア・レベルとチップ全体レベルの両方で、設計の完全性の4つの側面すべてを検証する方法を説明します。最後に、オープンソースとして提供されているRISC-VコアとSoC設計に潜んでいた問題を、シーメンスEDAのソリューションを使用して特定した事例を紹介します。

RISC-Vの背景

RISC-Vは、旧世代の縮小命令セットコンピューター(RISC)と同じく、学術界に起源を持ちます。第5世代のRISCベースの命令セットアーキテクチャ(ISA)を開発するプロジェクトは、カリフォルニア大学バークレー校の電気・コンピュータサイエンス学部で2010年に始まりました。それ以前の学術的あるいは営利目的のRISCプロジェクトと同様、ローパワー、小型、高速処理のISAを定義することが目標でした。他のプロジェクトと違う点として、RISC-Vは多様な実装をサポートすることを目指しており、このため、RISC-VのISAには、対象のエンド・アプリケーションに合わせ、さまざまな電力、性能、面積(PPA)のトレードオフを通じて多様なマイクロ・アーキテクチャに使用できる柔軟性が必要です。

2015年には、ISAと関連文書を所有、維持、公開するRISC-V Foundationが設立され、本来のRISC-V著作者および開発者からその権利がRISC-V Foundationに譲渡されました。RISC-V Foundationには現在、大学、半導体サプライヤー、システムハウス、ソフトウェア・ベンダー、IPプロバイダーなど、約250団体が加盟しています。RISC-V Foundationは、開発者の当初のビジョンに従ってRISC-Vのオープン性を保証しています。オープンであるということは、これまで数十年にわたってプロ
セッサーを支配してきたプロプライエタリISAとは対照をなすものであり、これには3つの側面があります。第一にRISC-V ISAは、産業界と学術界の幅広い協力のもとで開発され、進化してきました。誰でも参加可能なRISC-V Foundationのメンバーが投票による決定権を持ちますが、誰もがアイデアを提供し、議論に参加できます。

共有

関連情報

CAE統合ワークフローの力を発揮させて高速船を効率的に設計
Webinar

CAE統合ワークフローの力を発揮させて高速船を効率的に設計

システム・シミュレーションを実施して推進システムを作成し、それを使って数値流体力学 (CFD) 自航シミュレーションを実施し、最高速度を評価する方法を解説します。

シミュレーション駆動アプローチを使用して船舶を設計する方法
Webinar

シミュレーション駆動アプローチを使用して船舶を設計する方法

デジタルツールを取り入れた新しい船体設計アプローチを紹介するこのウェビナーをぜひご覧ください。すべての要件に確実に準拠し、設計プロセスのスパイラルを回避します。

船舶設計とエンジニアリングの統合ソリューション
Solution Brief

船舶設計とエンジニアリングの統合ソリューション

船舶設計とエンジニアリングにデジタル・スレッド手法を取り入れることによって、スパイラル型設計を管理できます