ビデオ

変更管理ソフトウェでエンジニアリングプロセスを簡素化

変更管理ソフトウェアにより、開発プロセス全体を通じて、複数のエンジニアリング領域をまたいだ製品変更をコントロールすることが可能

変更は必ず発生するものです。エンジニアリングにおいて、製品変更をコントロールすることが非常に重要です。製造基準に適合しないと製品最適化のプロセスを繰り返さざるを得ず、消費者も少ないバリエーションを受け入れざるを得ません。ここにPLMソフトウェアのニーズがあります。

シーメンスのTeamcenterのようなPLMソフトウェアは、変更管理をシンプルでシームレスなプロセスにします。

以前収録されたウェビナーをもとに作成したこのビデオでは、PLMソフトウェアを使うことで、製品の改善を試みる設計チームや製造チームが変更管理プロセスを改善できることを紹介しています。

変更管理ソフトウェアについて

コネクテッド・デバイスは、これまで以上に複雑になると同時に、広く使用されるようになってきました。PLMソフトウェアは、製品開発から製造、流通、製品寿命にいたる製品ライフサイクル全体で、仮想世界と実世界を融合し、その複雑さを理解できるようにします。

このビデオシリーズは、PLMソフトウェアの機能や利点に焦点を当てながら、以下の内容について取り上げます。

  • PLMソフトウェアとは何か
  • エンジニアリング・コラボレーションの向上
  • エンジニアリングの仮想現実 (VR)
  • 複数領域にまたがるBOM管理
  • クラウドベースのPLM

Engineering.comのウェビナー「Smart Products: Making the transition to intelligent, connected devices」(スマート・プロダクト: インテリジェントなコネクテッド・デバイスへの移行) をもとに作成しています。

これを見れば、PLMソフトウェアとは何か、何ができるのか、どのように企業のイノベーションを支えるのかが分かります。

変更管理ソフトウェで複雑さをシンプルに

製品の複雑化が進むにつれて、プロジェクトをスケジュールどおりに、決められた予算内で完了させることは難しくなっています。TeamcenterやTeamcenterXなどのPLMソフトウェアは、信頼できる唯一の情報源に基づいてプロセスを簡素化します。

このビデオシリーズは、エンジニアにもたらされる革新を紹介しています。

  • スタートアップ企業の製品開発
  • ライフサイクル管理

このビデオは、Engineering.comのウェビナー「On time, on budget: Coping with engineering project complexity」(時間どおり予算内に: エンジニアリングプロジェクトの複雑さに対処) をもとに作成しています。

これを見ると、PLMソフトウェアが組織にもたらす利点についてより理解できるようになるでしょう。

変更管理ソフトウェアを使用してより多くのコネクテッド製品に備える

スマートなコネクテッド製品への顧客要求に対応するために、エンジニアは機械製品設計だけでなく電子 / 電気システムやソフトウェアを取り入れなければなりません。

複数の設計領域全体で複雑化が進むなか、より迅速かつ効率的に作業するには変更管理ソフトウェアが必要です。TeamcenterやTeamcenter XのようなPLMソフトウェアを使用することで、すべてが理解しやすくなります。

Lifecycle Insightsによるこの電子ブックを是非ご一読ください。複雑さを乗り越えてイノベーションを迅速に進められる重要なテクノロジーを紹介しています。

スマート・コネクテッド製品の開発に、デジタル・ツインとデジタル・スレッドがもたらすPLMの利点

製品ライフサイクル管理ソフトウェアで簡単になる変更管理プロセス

Teamcenter Xはサービス (SaaS) として利用可能な、柔軟性に優れた最新のPLMソフトウェアスイートです。製品ライフサイクル全体を通してすべての関係者とプロセスをつなぐデジタル・スレッドを築いてみませんか。

Teamcenter Xはお客様独自のニーズに対応し、ビジネスの成長に合わせて拡張、変更が可能です。

Teamcenter Xの無償評価版をお試しください。


共有

関連情報

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?
Webinar

High-Level Synthesis & Advanced RTL Power Optimization – Are you still missing out?

Discover how C++ & SystemC/MatchLib HLS is more than just converting SystemC to RTL. In the RTL Design space, we will cover our technology for Power Optimization with PowerPro Designer & Optimizer.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.