電子ブック

Using Simcenter to test the thermal performance of electronics

Performing nondestructive thermal characterization, reliability and quality testing from design to manufacturing

Engineer performing a thermal test of an electronic component using Simcenter hardware and software.

In today’s technological landscape, electronic components, designs and packages are becoming increasingly complex and compact. According to a study by the U.S. Air Force Avionics Integrity Program, over 50 percent of electronics failures are the result of high temperatures. As a result, electronics manufacturers face challenges in developing more accurate and efficient thermal designs, conducting detailed thermal performance validations and gaining a better understanding of the thermal behavior and lifetime reliability of new designs and materials. However, accurately simulating the internal thermal structure and the behavior of

new designs remains a complex task.

Simcenter for testing thermal performance of electronics

Simcenter™ hardware and software plays a vital role in measuring the thermal metrics and performance of electronic components under static and dynamic conditions. Read this solution to read details on how Simcenter can help you efficiently gain a detailed understanding of the heat flow path and internal mechanisms of electronic components so you can predict time to failure, identify degradation and damage mechanisms, perform root cause analyses and more.

共有

関連情報

How-To ガイド:  設計エンジニアリング・コラボレーションの向上
E-book

How-To ガイド: 設計エンジニアリング・コラボレーションの向上

設計チーム間を超えたエンジニアリング・コラボレーションの強化とECADとMCAD間の協調のためのHow-Toガイド。エンジニアリングの生産性を向上。イノベーションを促進。

ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM
Video

ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM

Teamcenter Xを使うことで、どれほど小さなスタートアップ企業でも、クラウドPLMとともに成長できることが分かります。クラウドPLMは、チームがいつでもどこでも製品を開発し、提供できるように支援します。

効率的なデータ管理で製品開発パフォーマンスを向上
E-book

効率的なデータ管理で製品開発パフォーマンスを向上

この電子ブックは、製品の設計、エンジニアリング、製造に携わる企業を対象に調査を実施し、PDMのべストプラクティスについてまとめています。