電子ブック

機械工場向けデジタル・マニュファクチャリング・ガイド (エグゼクティブ編)

機械工場向けデジタル・マニュファクチャリング・ガイド (エグゼクティブ編)部品メーカーのエグゼクティブの知見が得られます。

今日のエグゼクティブは、製造業の未来はデジタルにあると明確に認識しています。デジタル・マニュファクチャリングは、製造の複雑な問題を解決し、機械工場の業務を改善するうえで不可欠です。

デジタル・マニュファクチャリングは、革新的な製品設計を最高水準の性能へとつなげます。デジタル・マニュファクチャリングを導入した企業は次のような成果を上げています。

  • 市場投入期間の短縮
  • リスクの低減
  • 利益率の改善
  • 市場ポジションの向上

この電子ブックでは、部品製造業の課題を明らかにし、デジタル・マニュファクチャリングを活用して機械工場の課題を克服する方法を紹介します。


部品メーカーのエグゼクティブから直接、課題を解決する方法を学びます。

電子ブックより抜粋:

ドイツに本拠地を構える自動車サプライヤーのEDAG Groupは、市場投入期間を伸ばすことなく、新しい生体工学設計手法とアディティブ・マニュファクチャリング (AM) 技術を実装することに成功しました。EDAGの目標は、自動車の電動化というチャンスを捉えて競争力を維持することです。

EDAGはデジタルツイン技術を活用して、ジェネレーティブ・エンジニアリング、シミュレーション、3Dプリント準備のすべてを1つのソフトウェア・エコシステムで完結できるようにすることで、設計時間を50%短縮しました。

EDAG、Scalebatプロジェクト・リーダーのSebastian Flügel氏は、「当社の取り組みで、アディディブ・マニュファクチャリングが大量生産にも通用すること、自動車業界の真の課題解決にも役立つことが証明されました」と述べています。

部品製造に単一のソリューションを使用する利点

シーメンスのNXで、部品製造はこれまでになく容易になっています。NXは統合型ソフトウェアを提供し、デジタル部品モデルから完成品までのシームレスな製造を実現します。

CNC工作機械のプログラミング、ロボットセルの制御、3Dプリンターの実行、製品品質の監視を行う包括的なソフトウェアで部品製造を変革します。部品メーカーは、部品製造プロセスをエンド・ツー・エンドで接続して、統合されたシミュレーションツールと先端機能を使用し、プログラミングを自動化できます。

デジタル・マニュファクチャリングを活用して一歩先を行く革新的な金型メーカー、iMFLUX

金型メーカーのiMFLUXは、画期的なソフトウェアと機械学習を最先端の機械工場に統合しています。iMFLUXは、NXソフトウェアを使用して金型の設計から製造までのプロセスを高速化しました。これにより、部品品質が向上してコストが低減し、リードタイムも短縮しました。

NXとTeamcenterを導入して以来、iMFLUXでは自動金型プロセスを使用して高い生産性を実現し、会社全体で収集した知識を最適化、再利用しています。iMFLUXは現在、人、システム、リソースをシームレスにつなぐ生産プロセスを最大限に活用しています。シーメンスのソフトウェアを導入したことで柔軟なオペレーションが可能になり、デジタル・マニュファクチャリングで未来のニーズを今満たせるようになりました。

共有

関連情報

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation
Webinar

CEA: Bridging the Gap Between Neural Network Exploration and Hardware Implementation

CEA presents a methodology that bridges the open-source DL framework N2D2 and Catapult HLS to help reducing the design process of hardware accelerators, making it possible to keep pace with new AI algorithms.

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis
Webinar

Infineon & Coseda: Facelifting a SystemC System Level Model Towards Physical Prototype – Adoption of High-Level-Synthesis

Infineon & Coseda present on the adoption of High-Level-Synthesis at an existing SystemC system level model.

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification
Webinar

Infineon: HLS Formal Verification Flow Using Siemens Formal Verification

High-Level Synthesis (HLS) is design flow in which design intent is described at a higher level of abstraction such as SystemC/C++/Matlab/etc.

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP
Webinar

STMicroelectronics: A Common C++ and UVM Verification Flow of High-Level IP

STMicro presents a unified way to integrate the definition of RTL and C functional coverage and assertion (reducing the coding effort) and a method to add constraints to the random values generated in UVMF.

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS
Webinar

Alibaba: Innovating Agile Hardware Development with Catapult HLS

At the IP level, an ISP was created within a year using Catapult, a task impossible using traditional RTL. To reduce dependency on designer experience, Alibaba introduced an AI-assisted DSE tool.